earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Funzione Contatore

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

Puoi creare e configurare la funzione del contatore nel Trend Log da WorkStation.

Per esempio, nella figura sottostante, la funzione del contatore nel Trend Log registra un contatore il primo giorno di ogni mese A metà febbraio, il contatore si azzera a 00000. Un grafico con il calcolo del consumo fornito dal contatore riporta il consumo mensile.

 
action_zoom_plus_stroke Trend Log del contatore
Figura: Trend Log del contatore

La funzione di calcolo supporta valori di calcolo negativi del contatore, che possono essere utilizzati per gestire casi in cui dovete sottrarre il consumo, per esempio, quando l'energia viene prodotta in loco.

Quando sostituisci fisicamente un vecchio contatore con un contatore nuovo, devi configurare la funzione del contatore del Trend Log aggiungendo la configurazione e i valori sia del vecchio che del nuovo contatore. Queste configurazioni e valori sono fondamentali per gestire l'azzeramento del contatore o calcolare il consumo anche in presenza di una sua sostituzione. Per maggior informazioni, consulta Gestione della sostituzione del contatore .

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo gestione della sostituzione del contatore in cui inserisci i valori sia del nuovo che del vecchio contatore.
Figura: Finestra di dialogo gestione della sostituzione del contatore in cui inserisci i valori sia del nuovo che del vecchio contatore.
Avviso
  • In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the Manage replacement of meter dialog box. Per maggior informazioni, consulta Gestione della sostituzione del contatore .

  • Trend Log Types
  • Trends Overview
  • Trend Units
  • Memoria di registrazione
  • Gestione della sostituzione del contatore
  • Visualizzazione della cronologia modifiche al contatore
  • Create Trend Log Wizard – Initial Meter Settings Page
  • Change of Value Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Interval Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Manual Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Variable Triggered Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Extended Trend Log Properties – Meter Info Tab
  • Manage Replacement of Meter Dialog Box
  • Meter Change History Dialog Box