earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2023
14/03/2024

Définition d'un délai d'attente sur une valeur forcée dans WebStation

You set a timeout on a forced value when you want the value to be unforced automatically at a fixed time.

Afficher plus
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Vous pouvez libérer une valeur forcée manuellement n'importe quand ou vous pouvez automatiser la libération, en utilisant un objet d'utilitaire Forçage minuté pour indiquer la durée ou l'heure de fin du forçage.

Quand vous libérez une valeur forcée, elle retourne à son état normal.

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Expiration du délai d'attente sur les valeurs forcées

Vous pouvez définir un délai d'attente sur les valeurs forcées afin que la valeur forcée soit automatiquement annulée après un délai prédéterminé. Le délai peut être une durée, par exemple deux heures. La valeur forcée peut également être annulée à une date et une heure spécifiques du calendrier.

Pour plus d'informations, voir Définition d'un délai d'attente sur une valeur forcée .

Pour plus d'informations, voir Définition d'un délai d'attente sur une valeur forcée dans WebStation .

Indication dans WorkStation

Une valeur forcée est indiquée par la couleur orange dans les boîtes de dialogue propriétés. Dans le volet d'affichage, une valeur forcée est indiquée par un index pointé

 
action_zoom_plus_stroke
.

Dans la vue Liste et la vue Recherche, une valeur forcée est indiquée par la mention [Forcé] dans la colonne « Valeur ».

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WebStation

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange et un index pointé dans la vue Liste.

Indication dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction.

Recherche de valeurs forcées

Vous pouvez rechercher des valeurs forcées à l'aide de la fonction de recherche de WorkStation.

Pour plus d'informations, voir Rechercher des valeurs forcées .

Vous pouvez rechercher des valeurs forcées dans WebStation à l'aide de Diagnostics.

Pour plus d'informations, voir Displaying a List of Forced Values in WebStation .

Pour définir un délai d'expiration sur une valeur forcée dans WebStation
  1. Dans Webstation, cliquez sur la valeur sur laquelle vous souhaitez définir un délai d'expiration.

  2. Dans la ligne valeur, cliquez sur Forcer .

  3. Cliquez sur le bouton Régler temporisation

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Choisissez si vous souhaitez une durée de la valeur forcée ou si vous voulez que la valeur ne soit pas forcée sur une date et une heure spécifiques.

  5. Cliquez sur OK .

  6. Cliquez sur Enregistrer .

  • Valeurs forcées
  • Forçage d'une valeur
  • Libération d'une valeur forcée