earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Rechercher des valeurs forcées

Vous pouvez rechercher des valeurs forcées afin de déterminer si le système fonctionne normalement et réinitialiser les valeurs forcées. Les points E/S outrepassés manuellement ne sont pas inclus dans les résultats de recherche.

Afficher plus
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Vous pouvez libérer une valeur forcée manuellement n'importe quand ou vous pouvez automatiser la libération, en utilisant un objet d'utilitaire Forçage minuté pour indiquer la durée ou l'heure de fin du forçage.

Quand vous libérez une valeur forcée, elle retourne à son état normal.

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Expiration du délai d'attente sur les valeurs forcées

Vous pouvez définir un délai d'attente sur les valeurs forcées afin que la valeur forcée soit automatiquement annulée après un délai prédéterminé. Le délai peut être une durée, par exemple deux heures. La valeur forcée peut également être annulée à une date et une heure spécifiques du calendrier.

Pour plus d'informations, voir Définition d'un délai d'attente sur une valeur forcée .

Pour plus d'informations, voir Définition d'un délai d'attente sur une valeur forcée dans WebStation .

Indication dans WorkStation

Une valeur forcée est indiquée par la couleur orange dans les boîtes de dialogue propriétés. Dans le volet d'affichage, une valeur forcée est indiquée par un index pointé

 
action_zoom_plus_stroke
.

Dans la vue Liste et la vue Recherche, une valeur forcée est indiquée par la mention [Forcé] dans la colonne « Valeur ».

Dans WorkStation, vous pouvez afficher à tout moment la valeur non forcée, qui correspond à la valeur réelle présente dans le système. Pour plus d'informations, voir Affichage d'une valeur non forcée .

Indication dans WebStation

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange et un index pointé dans la vue Liste.

Indication dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction

Une valeur forcée est indiquée par une couleur orange dans le module de visualisation graphique des blocs de fonction.

Recherche de valeurs forcées

Vous pouvez rechercher des valeurs forcées à l'aide de la fonction de recherche de WorkStation.

Pour plus d'informations, voir Rechercher des valeurs forcées .

Vous pouvez rechercher des valeurs forcées dans WebStation à l'aide de Diagnostics.

Pour plus d'informations, voir Displaying a List of Forced Values in WebStation .

Pour rechercher des valeurs forcées
  1. Dans WorkStation, dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Rechercher

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Dans la vue Rechercher , entrez votre recherche dans la zone de texte.

    Déclaration

    Pour rechercher toutes les valeurs forcées, saisissez « * ».

  3. Dans le champ Dans le dossier , saisissez le dossier où vous souhaitez commencer la recherche.

  4. Sélectionnez Inclure les sous-serveurs pour inclure les sous-serveurs SmartX dans la recherche.

    Déclaration

    Seuls les sous-serveurs exécutant EcoStruxure Building Operation BMS version 1.5 ou une version ultérieure sont inclus dans la recherche.

  5. Sélectionnez Arrêter si plus de 1 000 résultats pour limiter la recherche à 1 000 résultats.

  6. Sélectionnez Valeurs forcées uniquement pour rechercher des valeurs forcées ayant été forcées dans le système EcoStruxure BMS.

  7. Sélectionnez Dans un dispositif pour inclure les valeurs forcées de l'extérieur du système EcoStruxure BMS dans la recherche. Par exemple, les valeurs forcées au niveau du dispositif.

  8. Dans le champ Inclure des types , dans le champ Inclure les types , sélectionnez les types d'objet à inclure dans votre recherche.

  9. Cliquez sur le bouton Ajouter un type

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  10. Cliquez sur OK .

  11. Dans le champ Sélectionner des conditions , saisissez les conditions de recherche devant être satisfaites avant l'affichage d'un résultat de recherche.

  12. Cliquez sur le bouton Ajouter une condition

     
    action_zoom_plus_stroke
    et sélectionnez la condition que vous souhaitez utiliser pour la recherche.

  13. Cliquez sur OK .

  14. Cliquez sur le bouton Rechercher

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Les valeurs forcées dans EcoStruxure BMS sont affichées.

  • Valeurs forcées