earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos Edge Server
Funcionalidades: Ingeniería
Versión del producto: 2023
12/07/2023
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Edge Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Edge Server
Figura: Edge Server

Introducción

Como parte de un sistema EcoStruxure Building Management System (BMS) escalable, Edge Server proporciona funcionalidades clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas, y admite la comunicación y la conectividad con buses de campo basados en IP. La inteligencia distribuida de la EcoStruxure BMS garantiza que el sistema esté a prueba de fallos y proporciona una interfaz de usuario con todas las funciones a través de WorkStation y WebStation.

Edge Server tiene la misma función en un EcoStruxure BMS que el automation server, como SpaceLogic AS-P, pero es sólo software y utiliza tecnologías modernas de despliegue y orquestación.

Características

Edge Server es un potente componente de software para los clientes que prefieren el uso de tecnologías de dockers para alojar aplicaciones de software. En una instalación pequeña con controladores de campo basados en IP, el servidor Edge Server actúa como un servidor independiente. En instalaciones medianas y grandes, la funcionalidad se distribuye en múltiples instancias de Edge Server que se comunican a través de TCP/IP con Enterprise Server como orquestador de la tecnología operativa (OT).

El servidor periférico tiene las siguientes características:

  • Concentrador de comunicaciones

  • Contenedor

  • Autenticación y permisos mediante potentes sistemas

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

  • Nodo, concentrador o enrutador BACnet/SC

  • Compatibilidad nativa con Modbus

  • Compatibilidad con servicios web basado en estándares abiertos

  • Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

  • Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT

  • Opción de almacenamiento externo de registros

  • Informes

  • Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

  • Opción de expansión de E/S

  • Redes adaptadas a las TI basadas en el conjunto de protocolos de comunicación TCP/IP

  • Soporte TLS

Concentrador de comunicaciones

El servidor periférico puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. El servidor periférico puede ejecutar varios programas de control, gestionar alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros y comunicarse usando diversos protocolos. Por ello, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si se interrumpe la comunicación o si los dispositivos o servidores EcoStruxure BMS individuales se desconectan.

Soporte para dockers

Edge Server puede considerarse como una versión únicamente de software de SpaceLogic AS-P, que permite un despliegue muy rápido y más seguro, un alto nivel de resistencia y una recuperación ultrarrápida en caso de desastre. Edge Server se puede implantar en sistemas operativos compatibles con dockers Linux y en grandes instalaciones, y se pueden utilizar infraestructuras de orquestación como Kubernetes.

Autentificaciones y permisos

Un EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente y fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos proporciona un alto nivel de autenticación. La autenticación se realiza contra el sistema integrado de gestión de cuentas de usuario o, si se utiliza con Enterprise Server, contra Windows Active Directory o un proveedor de identidades SAML 2.0. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente al servidor periférico para realizar la ingeniería, la puesta en marcha, la supervisión y el control del servidor, así como de los controladores de bus de campo basados en IP que esten alojados el servidor. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Conectividad con protocolos abiertos para la gestión energética de edificios

Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. El edge server se puede comunicar de forma nativa con dos de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet (incluido BACnet/SC) y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El edge server se comunica directamente con las redes BACnet/IP. El edge server está incluido en la lista BTL de controladores de edificios BACnet (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. El edge server también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.

Compatibilidad con BACnet/SC (Secure Connect)

El edge server es compatible con las aplicaciones BACnet/SC como nodo, concentrador y enrutador BACnet/SC. Esto permite que el edge server esté en redes BACnet/SC y admita aplicaciones que conecten BACnet/IP con redes BACnet/SC. Una de las principales ventajas de BACnet/SC es que permite un transporte más seguro del tráfico y de la información BACnet entre dispositivos BACnet/SC a través de redes privadas y públicas sin necesidad de utilizar BBMD, VLAN ni VPN, ya que el protocolo BACnet/SC utiliza la tecnología WebSocket y el cifrado TLS 1.3. Además, BACnet/SC utiliza la gestión de certificados para ayudar a garantizar que solo los dispositivos autorizados para estar en una red BACnet/SC puedan operar en esa red.

Compatibilidad nativa con Modbus

El edge server integra de forma nativa las configuraciones de cliente y servidor Modbus TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Compatibilidad con servicios web

El edge server es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor Edge Server tiene compatibilidad nativa conEcoStruxure BMS servers y el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Compatibilidad con el protocolo de IO de MQTT

El Enterprise Server y los servidores de automatización admiten MQTT como opción para publicar datos y recibir actualizaciones de otros sistemas. MQTT es un protocolo de transporte de mensajería que, por su pequeño tamaño, su escasa utilización del ancho de banda y su sencillez, resulta ideal para la comunicación M2M e IoT. La capacidad MQTT admite la comunicación con cualquier broker MQTT, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google o IBM.

Opción de almacenamiento externo de registros

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos externa. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. Las bases de datos compatibles son TimescaleDB, que se basa en PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation y para la función integrada de elaboración de informes.

Puede utilizar la potente función del procesador de registros para procesar de forma personalizada los datos de tendencias y visualizarlos en gráficos, cuadros de mando e incluirlos en informes. Gracias al procesador de registros, se pueden realizar cálculos avanzados sobre uno o varios registros de tendencias y valores de puntos.

Ejemplos de cálculos avanzados:

  • Normalización del uso de la energía

  • Submedidores y resúmenes virtuales

  • CalculationCálculo de la temperatura cinética media

  • Conversiones de unidades

  • Valores medios, máximos y mínimos en los períodos personalizados

La salida del procesador de registros puede guardarse en la base de datos, incluido el almacenamiento externo de registros o calcularse automáticamente a petición.

A partir de la versión 5.0.3 de EcoStruxure Building Operation, es posible enviar los registros de tendencias seleccionados y el registro de eventos al Sistema PI de AVEVA directamente, sin necesidad de almacenamiento intermedio ni conectores especializados del Sistema PI.

Informes

Los servidores EcoStruxure BMS tienen una funcionalidad incorporada para la elaboración de informes básicos que pueden generar informes en cualquier formato de texto y XLSX, sin depender de ningún otro software externo. Los informes en formato XLSX se pueden enriquecer mediante el uso de funcionalidades avanzadas, como fórmulas, formato condicional, gráficos y sparklines.

Los informes se pueden generar según lo previsto, sobre un evento de alarma u otras condiciones personalizadas, y se puede obtener el resultado entregado por correo electrónico o escrito en un archivo.

Expansión de E/S

Para aplicaciones que requieren recursos de E/S remotos, los módulos SpaceLogic IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Consulte la ficha técnica de SpaceLogic IP-IO para obtener información adicional.

Herramientas de programación basadas en gráfico y texto

Los servidores EcoStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite asegurar que se pueda seleccionar un método de programación adecuado para la aplicación.

Características de IT fáciles de usar

Los servidores de BMS EcoStruxure se comunican usando los estándares de la red. Esto hace que las instalaciones sean fáciles, la gestión sencilla y las transacciones más seguras.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

  • Cifrado WebSocket Secure (WSS) y TLS 1.3 (aplicaciones BACnet/SC)

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS, y entre los servidores EcoStruxure BMS se puede cifrar utilizando Transport Layer Security (TLS). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Especificaciones

Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BACnet/SC, puerto configurable, sin puerto por defecto
Perfil BACnet
BACnet Building Controller (B-BC)
Certificación BACnet
Certificación BTL (BTL Listing a , WSPCert)
Modbus
Modbus TCP, cliente y servidor
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado compatible con TLS 1.3, 1.2, 1.1 a y 1.0 a , puerto configurable por defecto 443
WSS a
Cifrado compatible con TLS 1.3, puerto configurable
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
Números de referencia
En la siguiente descripción, se entiende por producto conectado un dispositivo de comunicación conectado directamente a una red BACnet/IP o Modbus TCP transmitida por un servidor Egde Server. Un dispositivo conectado a un controlador RP o MP no se considera un producto conectado.
Servidor Egde Server - Software independiente
Compatibilidad con 10 productos conectados y Modbus TCP.
SXWSWEBU0000SA
Servidor Egde Server - Software estándar
Compatibilidad con 25 productos conectados, Modbus TCP y comunicación Enterprise Server.
SXWSWEBU0000SD
Servidor Egde Server - Software mejorado
Compatibilidad con 100 productos conectados, Modbus TCP y comunicación Enterprise Server.
SXWSWEBU0000EN
Servidor Egde Server - Software completo
Compatibilidad con 300 productos conectados, Modbus TCP y comunicación Enterprise Server.
SXWSWEBU0000FU
Actualización de la licencia de Edge Server: de independiente a estándar
Amplía de 10 a 25 los productos conectados y añade la comunicación Enterprise Server.
SXWSWEUP00SASD
Actualización de la licencia de Edge Server: de independiente a mejorada
Amplía de 10 a 100 los productos conectados y añade la comunicación Enterprise Server.
SXWSWEUP00SAEN
Actualización de la licencia de Edge Server: de independiente a completa
Amplía de 10 a 300 los productos conectados y añade la comunicación Enterprise Server.
SXWSWEUP00SAFU
Actualización de la licencia de Edge Server: de estándar a mejorada
Amplía de 25 a 100 los productos conectados.
SXWSWEUP00SDEN
Actualización de la licencia de Edge Server: de estándar a completa
Amplía de 25 a 300 los productos conectados.
SXWSWEUP00SDFU
Actualización de la licencia de Edge Server: de mejorada a completa
Amplía de 100 a 300 los productos conectados.
SXWSWEUP00ENFU
Opciones de ampliación
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa únicamente para un servidor de automatización
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta servicio a un servidor de automatización
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta servicio, además de obtener datos históricos de registro de tendencias para un servidor de automatización
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para un servidor de automatización
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para un servidor de automatización
SXWSWSNMPX0001
Opción EcoStruxure Building Operation SmartDriver
Para un servidor AS-P, servidor Edge Server o servidor de empresa
SXWSWSDRVX0001
Opción de paneles personales de Building Operation, se requiere uno por servidor para que los usuarios que inicien sesión en ese servidor cuenten con las funciones del panel.
Para un servidor de automatización
SXWSWDASHX0001
SW-ASDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
SXWSWASDBXS001
Operación de construcción EcoStruxure, opción de conexión Microsoft SQL Server
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
SXWSWASDBMS001
EcoStruxure Building Operation, opción de conexión al sistema AVEVA PI
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
SXWSWASDBPI001
SW-ASMQTT-1, opción de MQTT
Para un servidor de automatización (no es necesario si el Enterprise Server principal tiene una licencia)
SXWSWMQTTXRW01
Requisitos de hardware
Frecuencia del procesador
1 GHz
Arquitectura del procesador
AMD64 o x86-64
Núcleos de procesador
2
Memoria
1 GB
Capacidad de almacenamiento
4 GB
Requisitos de software
Sistemas operativos
Tiempo de ejecución de contenedores compatible con OCI en Linux x86-64
Se han realizado pruebas de control de calidad en Ubuntu 20.04 y 22.04 con la versión 20.10.00 del motor Docker y se ofrece compatibilidad con este sistema operativo. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación. Es posible que los servicios de asistencia de productos exijan que los posibles problemas puedan reproducirse en un entorno probado y soportado para obtener una asistencia completa.
Opción de almacenamiento externo de registros PostgreSQL
TimescaleDB 1.2 y posterior
  
Versión de PostgreSQL compatible con la versión de TimescaleDB
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012, 2016 y 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
Opción de almacenamiento externo de registros Microsoft SQL
Microsoft SQL Server 2016 SP1 y posterior
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server son compatibles: Enterprise, Standard y Express.
Almacenamiento externo de registros del sistema PI de AVEVA opcional
PI Web API 2021 SP3 y base de datos compatible con esa versión
Schneider Electric ha realizado pruebas de garantía de calidad con PI Web API 2021 SP3, y la base de datos compatible con esa versión, instalada en Windows Server 2019. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • WorkStation