earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: Edge Server
Funzionalità: Ingegneria
Versione del prodotto: 2023
04/07/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Edge Server

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Edge Server
Figura: Edge Server

Introduzione

Come parte di un sistema di gestione degli edifici (BMS) EcoStruxure scalabile, Edge Server fornisce funzionalità di primaria importanza, come la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi, e supporta la comunicazione e la connettività ai bus di campo basati su IP. L'intelligenza distribuita della soluzione EcoStruxure BMS assicura la tolleranza dei guasti e fornisce un'interfaccia utente con piene funzionalità mediante Workstation e WebStation.

Edge Server ha lo stesso ruolo in un EcoStruxure BMS del server di automazione, come SpaceLogic AS-P, ma è un software che utilizza esclusivamente moderne tecnologie di distribuzione e orchestrazione.

Funzionalità

Edge Server è un potente componente software per i clienti che preferiscono l'utilizzo di tecnologie container per l'hosting di applicazioni software. In una piccola installazione con controller di campo basati su IP, Edge Server funge da server autonomo. Nelle installazioni di medie e grandi dimensioni, la funzionalità è distribuita su più istanze di Edge Server che comunicano su TCP/IP con Enterprise Server come agente di orchestrazione della tecnologia operativa (OT).

Edge Server ha le seguenti funzionalità:

  • Hub di comunicazione

  • Contenitore

  • Autenticazione e permessi tramite sistemi potenti

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Supporto nativo BACnet certificato BTL

  • Router, hub o nodo BACnet/SC

  • Supporto nativo Modbus

  • Standard aperti basati su supporto Web Services

  • Supporto EcoStruxure Web Services

  • Supporto protocollo IoT MQTT

  • Opzione memorizzazione su database esterno

  • Reporting

  • Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione

  • Opzione espansione I/O

  • Rete IT friendly basata sulla suite di protocolli di comunicazione TCP/IP

  • Supporto TLS

Hub di comunicazione

Capace di coordinare il traffico sopra e sotto la propria posizione, Edge Server invia i dati direttamente all'utente o ad altri server nel sito. Edge Server può eseguire programmi di controllo multipli, gestire allarmi e utenti, occuparsi della programmazione oraria e della registrazione, e comunicare con l'ausilio di vari protocolli. Per questo motivo la maggior parte del sistema è in grado di funzionare autonomamente, anche nel caso in cui la comunicazione venga a mancare o i singoli server/dispositivi Ecostruxure BMS sono offline.

Supporto container

Edge Server può essere visto come una versione solo software di SpaceLogic AS-P, che consente un'implementazione molto rapida e più sicura, un alto livello di resilienza e un ripristino di emergenza ultraveloce. Edge Server può essere distribuito su sistemi operativi con supporto per container Linux e in installazioni di grandi dimensioni ed è possibile utilizzare un'infrastruttura di orchestrazione come Kubernetes.

Autenticazione e autorizzazioni

EcoStruxure BMS fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un alto standard di autenticazione. L'autenticazione è effettuata tramite il sistema di gestione account utente incorporato o, se usata con Enterprise Server, i domini di Windows Active Directory o un'identità SAML 2.0. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di stabilire le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.

Interfaccia WorkStation/WebStation

L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dall'EcoStruxure BMS Server selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente all'Edge Server per progettare, commissionare, supervisionare e monitorare il server e i controller del bus di campo basati su IP ospitati dal server. Per ulteriori informazioni, consulta i fogli tecnici delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Supporto per protocolli di comunicazione aperti

Uno degli elementi fondamentali della soluzione EcoStruxure BMS è il supporto per gli standard aperti. Edge Server può comunicare nativamente con due degli standard più diffusi per gli edifici: BACnet (incluso BACnet/SC) e Modbus.

Supporto nativo BACnet certificato BTL

Edge Server comunica direttamente con le reti BACnet/IP. Edge Server è certificato BTL come BACnet Building Controllers (B-BC), il profilo di dispositivo BACnet più avanzato. In questo modo viene garantito l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori. Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. Edge Server può, inoltre, fungere da dispositivo per la gestione delle trasmissioni (BBMD) BACnet/IP, al fine di agevolare i sistemi BACnet connessi a più sottoreti IP.

Supporto BACnet/SC (Secure Connect).

Edge Server supporta le applicazioni BACnet/SC come nodo, hub e router BACnet/SC. Ciò consente a Edge Server di inserirsi nelle reti BACnet/SC e di supportare le applicazioni che connettono BACnet/IP con le reti BACnet/SC. Uno dei principali vantaggi di BACnet/SC è che consente un trasporto più sicuro del traffico e delle informazioni BACnet tra dispositivi BACnet/SC su reti pubbliche e private senza la necessità di BBMD, VLAN e VPN, poiché il protocollo BACnet/SC utilizza la tecnologia WebSocket e la crittografia TLS 1.3. Inoltre, BACnet/SC utilizza la gestione dei certificati per garantire che solo i dispositivi autorizzati a trovarsi su una rete BACnet/SC possano operare su tale rete.

Supporto nativo Modbus

Edge Server integra in modo nativo le configurazioni client e server Modbus TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.

Supporto Web Services

Edge Server supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti (es. SOAP e REST), al fine di elaborare i dati nell'EcoStruxure BMS. Utilizza i dati in ingresso (es. previsioni meteo, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.

Supporto EcoStruxure Web Services

EcoStruxure Web Services, lo standard dei servizi Web di Schneider Electric, è originariamente supportato nei server EcoStruxure BMS. Gli EcoStruxure Web Services offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o altri sistemi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Per accedere al sistema, gli EcoStruxure Web Services richiedono il nome utente e la password.

Supporto protocollo IoT MQTT

Enterprise Server e gli Automation Server supportano MQTT come opzione per pubblicare dati in, e ricevere aggiornamenti da, altri sistemi. MQTT è un protocollo di trasporto di messaggistica che, con i suoi messaggi brevi della larghezza di banda e la semplicità, è ideale per la comunicazione M2M e IoT. La funzionalità MQTT supporta la comunicazione con qualsiasi broker MQTT, ad esempio Amazon, Microsoft, Google o IBM.

Opzione memorizzazione su database esterno

I server EcoStruxure BMS possono essere configurati per memorizzare automaticamente tutti i dati storici, dati di trend log, registrazione eventi e dati per audit trail, in un database esterno. Se è necessario che i dati siano disponibili per periodi di tempo più lunghi, nell'EcoStruxure BMS può essere configurato un database di memorizzazione esterna, senza bisogno di grandi interventi di programmazione. l database supportati sono TimescaleDB, che viene realizzato su PostgreSQL, e Microsoft SQL Server. I dati nel database di memorizzazione esterna sono nativamente disponibili per i visualizzatori inseriti nei client di EcoStruxure Building Operation e nella funzionalità di report incorporata.

È possibile utilizzare la potente funzionalità Log processor per l'elaborazione persoalizzata dei dati di trend per la visualizzazione in grafici, dashboard e per l'inclusione in report. Il Log processor abilita calcoli avanzati su uno o più registri di trend e valori di punti.

Esempi di calcoli avanzati:

  • Normalizzazione dell'uso dell'energia

  • Sotto-contatori virtuali e aggregazione di consumi

  • Calcolo della temperatura media cinetica

  • Conversione di unità di misura

  • Calcolo del valore medio, massimo e minimo di periodi a scelta

L'uscita del Log processor può essere salvata nel database, inclusa la memorizzazione su database esterno, oppure calcolata automaticamente su richiesta.

A partire dalla versione 5.0.3 e successive di EcoStruxure Building Operation, i registri dei trend selezionati e il registro degli eventi possono essere inviati direttamente al sistema AVEVA PI senza la necessità di archiviazione intermedia o di connettori del sistema PI specializzati.

Reporting

I server EcoStruxure BMS offrono funzionalità incorporate per report di base in grado di fornire documenti in qualsiasi formato di testo e PDF senza essere dipendente da altro software esterno. I report XLSX possono essere arricchiti utilizzando funzionalità avanzate come ad esempio formule, formattazione condizionale, grafici e sparkline.

I report possono essere generati da un programma, un evento di allarme o altre condizioni personalizzate ed è possibile inviarli via e-mail o scriverli su file.

Espansione I/O

Per le applicazioni che necessitano di risorse remote I/O, i moduli SpaceLogic IP-IO forniscono un mix versatile di punti I/O per qualsiasi applicazione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic IP-IO.

Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione

Unici sul mercato, i server EcoStruxure BMS dispongono di entrambe le opzioni: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la possibilità di selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.

Adatto all'IT

I server EcoStruxure BMS comunicano utilizzando gli standard di rete. In questo modo si garantisce non solo la semplicità delle installazioni e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.

Protocolli supportati
  • Indirizzamento IP

  • Comunicazioni via TCP

  • DNS per una semplice ricerca degli indirizzi

  • HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto

  • SMTP/SMTPS con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, consente l'invio di e-mail programmato o attivato da un allarme

  • SNMP consente la supervisione della rete e la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati

  • Crittografia WebSocket Secure (WSS) e TLS 1.3 (applicazioni BACnet/SC)

Supporto TLS

La comunicazione tra i client e gli EcoStruxure BMS Server, e tra gli EcoStruxure BMS Server, può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.

Specifiche

Comunicazione
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
BACnet/SC, porta configurabile, nessuna porta predefinita
Profilo BACnet
BACnet Building Controller (B-BC)
Certificazione BACnet
Certificazione BTL (elenco BTL a , WSPCert)
Modbus
Modbus TCP, client e server
TCP
Binario, porta fissa, 4444
HTTP
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
HTTPS
Supporto crittografia TLS 1.3, 1.2, 1.1 a , e 1.0 a , porta configurabile, valore predefinito 443
WSS a
Supporto crittografia TLS 1.3, porta configurabile
SMTP
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
SMTPS
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 587
SNMP
versione 3
  
Supervisione della rete per mezzo di poll e trap
  
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
Codici d'ordine
Nella seguente descrizione, un prodotto connesso è un dispositivo di comunicazione connesso direttamente a una rete BACnet/IP o Modbus TCP gestita da Edge Server. Un dispositivo connesso a un controller RP o MP non è un Prodotto connesso.
Edge Server – Standalone SW
Supporto per 10 prodotti connessi e Modbus TCP.
SXWSWEBU0000SA
Edge Server – Standard SW
Supporto per 25 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP e Enterprise Server.
SXWSWEBU0000SD
Edge Server – Enhanced SW
Supporto per 100 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP e Enterprise Server.
SXWSWEBU0000EN
Edge Server – Full SW
Supporto per 300 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP e Enterprise Server.
SXWSWEBU0000FU
Edge Server License Upgrade – Da Standalone a Standard
Aggiorna da 10 a 25 prodotti connessi e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWEUP00SASD
Edge Server License Upgrade – Da Standalone a Enhanced
Aggiorna da 10 a 100 prodotti connessi e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWEUP00SAEN
Edge Server License Upgrade – Da Standalone a Full
Aggiorna da 10 a 300 prodotti connessi e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWEUP00SAFU
Edge Server License Upgrade – Da Standard a Enhanced
Aggiorna da 25 a 100 prodotti connessi.
SXWSWEUP00SDEN
Edge Server License Upgrade – Da Standard a Full
Aggiorna da 25 a 300 prodotti connessi.
SXWSWEUP00SDFU
Edge Server License Upgrade – Da Enhanced a Full
Aggiorna da 100 a 300 prodotti connessi.
SXWSWEUP00ENFU
Opzioni aggiuntive
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Utilizzabile solo con un Automation Server
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Adatto e utilizzabile con un Automation Server
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Adatto e utilizzabile con un Automation Server, inclusi i relativi Trend Log storici
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, opzione servizi web (generico)
Per un Automation Server
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP
Per un Automation Server
SXWSWSNMPX0001
Funzionamento di EcoStruxure Building opzione SmartDriver
Per un server AS-P, Edge Server o Enterprise Server
SXWSWSDRVX0001
Opzione Personal Dashboard Building Operation, necessaria una licenza per server affinchè tutti gli utenti su quel server abbiano le Dashboard personalizzate
Per un Automation Server
SXWSWDASHX0001
SW-ASDBTS-1, opzione di collegamento TimescaleDB
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBXS001
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione a Microsoft SQL Server
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBMS001
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione AVEVA PI System
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBPI001
SW-ASMQTT-1, opzione MQTT
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWMQTTXRW01
Requisiti hardware
Frequenza del processore
1 GHz
Architettura del processore
AMD64 o x86-64
Core del processore
2
Memoria
1 GB
Capacità di memorizzazione
4 GB
Requisiti software
Sistemi operativi
Runtime del contenitore conforme a OCI su Linux x86-64c
I test di garanzia della qualità sono stati eseguiti su, e il supporto è fornito con, Ubuntu 20.04 e 22.04 con Docker Engine versione 20.10.00. Schneider Electric non ha testato altri scenari. Il servizio di supporto tecnico può richiedere che i potenziali problemi siano riprodotti in un ambiente testato e supportato per un supporto completo.
Opzione PostgreSQL memorizzazione su database esterno
TimescaleDB 1.2 e successivi
  
Versione di PostgreSQL compatibile con la versione TimescaleDB
Le prove di garanzia di qualità sono state effettuate da Schneider Electric con TimescaleDB e PostgreSQL installati nativamente su Windows 10, Windows Server 2012, 2016 e 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari.
Opzione memorizzazione su database esterno Microsoft SQL
Microsoft SQL Server 2016 SP1 e versioni successive
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft SQL Server: Enterprise, Standard, and Express.
Opzione memorizzazione su database esterno AVEVA PI System
PI Web API 2021 SP3 e database compatibili con tale versione
I test di garanzia della qualità sono stati eseguiti da Schneider Electric con PI Web API 2021 SP3 e database compatibile con tale versione, installato su Windows Server 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari.
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • WorkStation