earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Dashboards
Versione del prodotto: 2023
15/03/2024

Configurazione di un widget dinamico

Si utilizza un widget dinamico quando si desidera cercare e visualizzare un elemento grafico in un dashboard.

Mostra di più
action_close

Dynamic widgets is a way to automatically add graphics to a dashboard using a search function.

Puoi configurare il widget dinamico per cercare e visualizzare un elemento grafico in una posizione specifica.

Il widget dinamico cerca nel server a cui hai effettuato l'accesso. Il widget non può eseguire ricerche nei sottoserver.

Il widget dinamico semplifica la configurazione di un dashboard quando, ad esempio, si desidera presentare panoramiche dei dispositivi in un dashboard, dove ciascun dispositivo è rappresentato da un grafico TGML.

Se disponi di grafici TGML, ad esempio una panoramica dello stato in ciascuna cartella del dispositivo, puoi visualizzare questi grafici in un dashboard utilizzando il widget dinamico, senza dover cercare ciascun grafico. Nel widget dinamico si specifica la cartella principale comune per i grafici nonché i nomi dei grafici. Dando per scontato che i grafici abbiano lo stesso nome, o almeno che parte del nome sia comune. Vale a dire che è possibile utilizzare caratteri jolly per specificare il nome del grafico.

All'apertura del dashboard viene effettuata la ricerca degli elementi grafici e per ogni elemento grafico trovato viene creato un widget TGML nel dashboard.

È anche possibile utilizzare widget autonomi al posto del, o insieme al, grafico TGML. Crea widget autonomi in WorkStation

Per configurare un widget dinamico
  1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul dashboard e su Modifica dashboard .

  2. Fai clic su Configura o fai clic sul pulsante Impostazioni

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nel campo della finestra di dialogo Termine di ricerca , digita un testo da ricercare.

  4. Nel campo Posizione di ricerca , inserisci una posizione per restringere la ricerca.

  5. Fai clic su OK .

  6. Fai clic su Salva .

  7. Chiudi il dashboard.

  • Come funzionano i dashboard
  • Dashboard Widgets
  • Finestra di dialogo Widget – Scheda Layout
  • Aggiunta di un widget a un dashboard