earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
24/10/2018

Add Trend Log Record Dialog Box

Use the Add trend log record dialog box to add a trend log record to a trend log.

 
action_zoom_plus_stroke Add trend log record dialog box
Figure : Add trend log record dialog box

Table : Add Trend Log Record Dialog Box

Component

Description

Time stamp

Enter the time and date of the new record.

Value

Enter the value of the new record.

Comment

Type a comment for the record.

  • Trend Log Types
  • Manual Trend Logs
  • Adding a Trend Log Record to a Manual Trend Log
  • Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à un journal de tendance
  • Ajout manuel d'un enregistrement de journal de tendance à une liste de journaux de tendance
  • Trend Log Lists
  • Modification ou ajout d'un commentaire sur un enregistrement de journal de tendance
  • Edit/Comment Trend Log Record Dialog Box