Las fechas especificadas en un calendario se muestran en la lista de fechas. Puede especificar las fechas en un calendario con tres métodos:
Fecha: una fecha específica
Rango de fechas: un período fijo con una fecha de inicio y de fin definidas
Fecha calculada: un período fijo que se repite
Eventos de calendario de fecha
Una fecha de un calendario es una entrada que se produce una vez o cada año en la misma fecha.
La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha; el 1 de enero de 2009:
La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha, durante el 1 de enero de cada año:
El siguiente ajuste provoca un mensaje de error:
Una combinación de día, mes y año que no coinciden
Un ejemplo es el viernes, 5 de marzo de 2009. Esta fecha cae en realidad en jueves.
Cualquier año después de 2105
Un día explícito que está fuera del rango
Un ejemplo es el 31 de septiembre o el 29 de febrero de un año no bisiesto.
Eventos de calendario de rango de fechas
Puede incluir un rango de fechas en la lista de fechas. Un rango de fechas es una serie de días que se incluirán en un calendario. Un ejemplo de un rango de fechas es del 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2009, que añade todo el mes de enero al calendario como un evento. Puede usar este rango de fechas para un dispositivo, como un termostato, para que actúa de forma distinta durante todo el mes de enero.
Eventos de calendario calculado
Puede incluir una fecha calculada en una lista de fechas. Una fecha calculada no tiene fecha de inicio ni fin. Por ejemplo, puede usar una fecha calculada para hacer una programación para el viernes de la primera semana de los meses pares.