earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.9
19/07/2017

Cómo añadir un evento de calendario de rango de fechas

Puede añadir un rango de fechas a un calendario para especificar dos o más días consecutivos con fechas de inicio y fin específicas, como del 19 al 23 de marzo de 2013.

Mostrar más
action_close

Las fechas especificadas en un calendario se muestran en la lista de fechas. Puede especificar las fechas en un calendario con tres métodos:

  • Fecha: una fecha específica

  • Rango de fechas: un período fijo con una fecha de inicio y de fin definidas

  • Fecha calculada: un período fijo que se repite

Eventos de calendario de fecha

Una fecha de un calendario es una entrada que se produce una vez o cada año en la misma fecha.

La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha; el 1 de enero de 2009:

  • Año - 2009

  • Mes - Enero

  • Día del mes - 1

  • Día de la semana - Cualquier día

La siguiente entrada de fecha selecciona programar un evento en una fecha, durante el 1 de enero de cada año:

  • Año - Cualquier año

  • Mes - Enero

  • Día del mes - 1

  • Día de la semana - Cualquier día

El siguiente ajuste provoca un mensaje de error:

  • Una combinación de día, mes y año que no coinciden

    Un ejemplo es el viernes, 5 de marzo de 2009. Esta fecha cae en realidad en jueves.

  • Cualquier año después de 2105

  • Un día explícito que está fuera del rango

    Un ejemplo es el 31 de septiembre o el 29 de febrero de un año no bisiesto.​​

Eventos de calendario de rango de fechas

Puede incluir un rango de fechas en la lista de fechas. Un rango de fechas es una serie de días que se incluirán en un calendario. Un ejemplo de un rango de fechas es del 1 de enero de 2009 al 31 de enero de 2009, que añade todo el mes de enero al calendario como un evento. Puede usar este rango de fechas para un dispositivo, como un termostato, para que actúa de forma distinta durante todo el mes de enero.

Eventos de calendario calculado

Puede incluir una fecha calculada en una lista de fechas. Una fecha calculada no tiene fecha de inicio ni fin. Por ejemplo, puede usar una fecha calculada para hacer una programación para el viernes de la primera semana de los meses pares.

Para añadir un evento de calendario de rango de fechas
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación a la que desee añadir la excepción.

  2. Haga clic en la pestaña Editor de calendario .

  3. En la barra Editor de calendario , haga clic en Añadir intervalo de fechas

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. En Nombre de entrada , escriba el nombre que desea mostrar en la lista de fechas.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. En el cuadro Año de inicio , seleccione el año de la fecha.

  6. En Mes de inicio , seleccione el mes de la fecha de inicio.

  7. En Día del mes , seleccione el día de la fecha de inicio.

  8. En Día de la semana x, seleccione el día de la semana para la fecha de inicio.

  9. En el cuadro Año , seleccione el año de la fecha de fin.

  10. En Mes , seleccione el mes de la fecha de fin.

  11. En Día del mes , seleccione el día de la fecha de fin.

  12. En Día de la semana x, seleccione el día de la semana para la fecha de fin.

     
    action_zoom_plus_stroke
  13. Haga clic en Aceptar .

  14. En el menú Archivo , haga clic en Guardar .

  • Cómo añadir un evento de calendario de fecha calculada
  • Cómo añadir un evento de calendario de fecha
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Rango de fechas
  • Eventos de calendario
  • Calendarios en WorkStation