时间表可以包含两种类型的事件:每周事件 和例外事件。 每周事件 会在每周指定的时间发生。例外事件 会在时间表偏离每周事件时发生(如假期)。发生重叠时 例外事件 会覆盖每周事件。
对于除 Xenta 时间表之外的每个时间表,您可以设置默认值。默认值会在例外事件和每周事件完成或放弃控制后生效。例如,风机的每周事件在 17:00 结束。在整个事件中,风机以值 3(高)运行。每周事件后没有时间表事件。因为您已指定 0 作为默认值,风机会调整到默认值并转到 0(关闭)。值始终保持为 0,直到下一个时间表事件。
事件以下列顺序发生:
例外事件
每周事件
默认值
Xenta 时间表没有任何默认值。
示例:
风机的每周事件设为 08:00 - 17:00。例外事件设为特定日期的 17:00 - 20:00。例外事件会覆盖每周事件,因此风机只在特定日期的 17:00 到 20:00 运行。
Xenta 时间表事件以下列顺序发生:
例外事件
每周事件
创建时间表时,包含时间表的 EcoStruxure BMS 服务器的时区可确定事件的执行。如果将时间表拷贝到不同时区中的 EcoStruxure BMS 服务器,则指定的日期和时间会与新时区相关。
有关更多信息,请参阅 Time Zones .