针对单个日期、日期范围、计算的日期或日历参考发生例外事件,而非时间表每周事件。
例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。 此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。
计划例外事件时,您可以使用四种例外类型以灵活掌控计划。
单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。 选项(如 任意年 和 任一日 )可提供灵活性。 要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:
年:任意年
月:十月
日期:31
星期几:任一日
日期范围例外事件是持续一段时间的事件。 除了特定日期,您还可以选择 奇数、偶数 或 任意月 ,以及 任一日 或 最后一天 ,为日期范围提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为从每年三月的最后一天到四月的最后一天发生,请针对开始和结束日期选择下列选项:
开始年:任意年
开始月:三月
日期:最后一天
星期几:任一日
年:任意年
月:四月
日期:最后一天
星期几:任一日
计算的日期是重复的例外事件。 除了特定的月和周,您还可以选择 任意月 和 任意周 或 最后一周 ,为计算的日期提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:
月:任意月
第几周:第一周
星期几:周一