earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Zeitpläne
Produktversion: 1.8, 1.9
20.10.2014

Ein wöchentliches Ereignis hinzufügen

Sie können einem Zeitplan wöchentliche Ereignisse hinzufügen, um festzulegen, wann das Ereignis regelmäßig vorkommen soll. Wöchentliche Ereignisse kommen immer regelmäßig vor, es sei denn sie werden durch ein Ausnahmeereignis überschrieben.

Mehr zeigen
action_close

Ein wöchentliches Ereignis tritt jede Woche regelmäßig für einen längeren Zeitraum auf. Sie können mehr als ein wöchentliches Ereignis für jeden Tag der Woche terminieren.

Zum Beispiel: In einem analogen Zeitplan terminieren Sie die Belüftung eines Fitnesscenters so, dass sie montags um 8 Uhr für einen Yogakurs zu 40 % geöffnet ist. Für einen intensiveren Kurs um 10 Uhr stellen Sie die Lüftung so ein, dass sie bis 13 Uhr zu 100 % geöffnet ist. Schließlich legen Sie fest, dass sich die Belüftung bis 20 Uhr zu 60 % schließt.

 
action_zoom_plus_stroke Beispiel: Wöchentliche Ereignisse für einen Montag
Abbildung: Beispiel: Wöchentliche Ereignisse für einen Montag

Diese Ereignisse kommen jeden Montag vor, es sei denn das wöchentliche Ereignis wird von einem Ausnahmeereignis überschrieben.

Ein wöchentliches Ereignis hinzufügen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster den Zeitplan aus, dem Sie das wöchentliche Ereignis hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie irgendwo auf den Zeitplan.

  3. Unter Ereignistyp , klicken Sie Wöchentlich .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Wählen Sie Ganzer Tag aus, wenn das wöchentliche Ereignis den ganzen Tag lang an oder aus sein soll.

  5. Machen Sie einen Doppelklick in der Startzeit -Spalte und geben Sie eine Startzeit für das wöchentliche Ereignis ein.

  6. Machen Sie einen Doppelklick in der Stoppzeit -Spalte und geben Sie eine Stoppzeit für das wöchentliche Ereignis ein.

  7. Machen Sie einen Doppelklick in der Wert -Spalte und geben Sie einen Wert für das wöchentliche Ereignis ein.

  8. Klicken Sie Ok .

    Hinweis

    Um Ihnen zu helfen Fehler zu vermeiden, warnt Sie WebStation, wenn Sie Änderungen im Zeitplan oder Kalender für das heutige Datum vornehmen.

  • Wöchentliche Ereignisse in WebStation
  • Ausnahmeereignisse in WebStation
  • Zeitplan-Editor in WebStation
  • Zeitplan-Arbeitsbereich
  • Dialogfeld Zeitplanereignis-Eigenschaften – Wochenansicht
  • Ein wöchentliches Ereignis bearbeiten
  • Die Startzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten
  • Die Endzeit für ein Zeitplanereignis bearbeiten
  • Ein Datums-Ausnahmeereignis hinzufügen
  • Ein Datumsbereich-Ausnahmeereignis hinzufügen
  • Ein berechnetes Ausnahmeereignis hinzufügen
  • Ein Kalender-Ausnahmeereignis hinzufügen