earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.8, 1.9
20/10/2014

Cómo añadir un evento semanal

Puede añadir eventos semanales a una programación para determinar cuándo se repetirán los eventos. Los eventos semanales siempre se repiten, a menos que se cancelen por un evento de excepción.

Mostrar más
action_close

Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.

Por ejemplo, en una programación analógica, para el lunes, programa que se abra una ventilación de aire de un gimnasio al 40% a las 08:00 para una clase de yoga. Para una clase más intensiva a las 10:00, programa que la ventilación de aire se abra al 100% hasta las 13:00. Por último, a las 13:00, programa que la ventilación de aire se cierre al 60% hasta las 20:00.

 
action_zoom_plus_stroke Ejemplos de eventos semanales para un lunes
Figura: Ejemplos de eventos semanales para un lunes

Estos eventos pueden producirse cada lunes, a menos que un evento de excepción anule el evento semanal.

Para añadir un evento semanal
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione la programación a la que desea añadir el evento semanal.

  2. Haga clic en cualquier lugar de la programación.

  3. En Tipo de evento, haga clic en Semanal .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Seleccione Todo el día si el evento semanal se trata de estar conectado o desconectado durante todo el día.

  5. En la columna Hora de inicio, haga doble clic e introduzca una hora de inicio para el evento semanal.

  6. En la columna Hora de fin, haga doble clic e introduzca una hora de fin para el evento semanal.

  7. En la columna Valor, haga doble clic e introduzca un valor para el evento semanal.

  8. Haga clic en Aceptar .

    Aviso

    Para ayudarle a evitar errores, WebStation le alerta cuando hace cambios en una programación o un calendario aplicables a la fecha del día actual.

  • Eventos semanales en WebStation
  • Eventos de excepción en WebStation
  • Editor de programación en WebStation
  • Entorno de trabajo de la programación
  • Cuadro de diálogo Propiedades del evento de programación – Vista Semanal
  • Cómo editar un evento semanal
  • Edición de la hora de inicio para un evento de programación
  • Edición de la hora de fin para un evento de programación
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario
  • Cómo añadir un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Cómo añadir un evento de excepción calculada
  • Cómo añadir un evento de excepción de calendario