earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 1.8, 1.9
18/03/2014
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Edición de la hora de fin para un evento de programación

Puede editar la hora de fin para un evento de programación de modo que el evento finalice en otro punto del tiempo de la programación. Puede editar la hora de fin para los eventos semanales y los eventos de excepción.

Mostrar más
action_close

Un evento semanal se produce cada semana regularmente y durante un período de tiempo ampliado. Puede programar más de un evento semanal para cada día de la semana.

Por ejemplo, en una programación analógica, para el lunes, programa que se abra una ventilación de aire de un gimnasio al 40% a las 08:00 para una clase de yoga. Para una clase más intensiva a las 10:00, programa que la ventilación de aire se abra al 100% hasta las 13:00. Por último, a las 13:00, programa que la ventilación de aire se cierre al 60% hasta las 20:00.

 
action_zoom_plus_stroke Ejemplos de eventos semanales para un lunes
Figura: Ejemplos de eventos semanales para un lunes

Estos eventos pueden producirse cada lunes, a menos que un evento de excepción anule el evento semanal.

Para editar la hora de fin para un evento de programación
  1. En WebStation, en el panel Árbol del sistema, seleccione la programación con el evento que desea editar.

  2. Vaya al evento de programación que desea editar.

  3. Apunte al borde inferior del evento y cuando la forma del puntero cambie a una flecha de cuatro puntas, arrastre el borde inferior a la nueva hora de fin.

    Aviso

    Para ayudarle a evitar errores, WebStation le alerta cuando hace cambios en una programación o un calendario aplicables a la fecha del día actual.

  • Eventos semanales en WebStation
  • Eventos de excepción en WebStation
  • Barra de herramientas del entorno de trabajo de la programación
  • Editor de programación en WebStation
  • Edición de la hora de inicio para un evento de programación
  • Cómo editar un evento semanal
  • Edición de un evento de excepción de fecha
  • Edición de un evento de excepción de intervalo de fechas
  • Edición de un evento de excepción calculada
  • Edición de un evento de excepción de calendario
  • Entorno de trabajo de la programación