earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Agendas
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
22-07-2018

Adicionar um evento semanal

Adiciona eventos semanais a uma agenda para determinar quando um evento deve ocorrer regularmente. Eventos semanais ocorrem sempre regularmente, a não ser que sejam substituídos por um evento excecional.

Mostrar mais
action_close

Um evento semanal ocorre regularmente todas as semanas durante um período alargado de tempo. Pode agendar mais que um evento semanal para cada dia da semana.

Para adicionar um evento semanal
  1. Em WebStation, no painel árvore de sistema , selecione a agenda à qual pretende adicionar o evento semanal.

  2. Na barra de ferramentas da agenda, clique em Adicionar evento semanal e selecione o dia da semana.

  3. No diálogo dia da semana introduza a hora de início e a hora de fim ou selecione Todo o dia .

  4. Na caixa Valor , introduza o valor.

  5. Clique em OK .

  6. Clique em Guardar .

  • Eventos semanais em WebStation
  • Eventos excecionais em WebStation
  • Editor de agenda em WebStation
  • Área de trabalho de agenda
  • Caixa de diálogo de propriedades de evento de agenda – vista semanal
  • Editar um evento semanal
  • Editar a hora de início e a hora de fim para um evento de agenda
  • Adicionar uma data única de evento excecional
  • Adicionar um intervalo de datas de evento excecional
  • Adicionar um evento excecional calculado
  • Adicionar um evento excecional de calendário