earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25/05/2018

Adding Community Content to a WebHelp Topic

You add information to a topic that you want to share with other users.

Mostra di più
action_close

Alla fine di ogni topic gli utenti che hanno effettuato il login possono condividere informazioni con gli altri utenti. Sia gli utenti pubblici che quelli registrati possono leggere i contenuti della community aggiunti in un topic.

Avviso
  • Scrivere in inglese poiché i contenuti della community vengono visualizzati allo stesso modo in tutte le lingue e non tradotti.

​I contenuti della community sono accessibili a tutti gli utenti. I contenuti della community sono elencati in ordine di inserimento, ovvero le voci più recenti sono posizionate in alto mentre quelle meno recenti in basso. L'intestazione di ogni contenuto contiene il titolo, il nome dell'autore e la data di modifica.

Se desideri aggiungere, modificare o cancellare un contenuto della community devi effettuare il login a WebHelp. Puoi modificare e cancellare solo i contenuti che hai inserito.

In fase di inserimento dei contenuti della community, puoi usare i seguenti componenti di stile e formattazione del testo:

  • Intestazione

  • Paragrafo

  • Tipo di carattere Normale

  • Tipo di carattere Grassetto

  • Tipo di carattere Corsivo

  • Elenco puntato

  • Elenco numerato

  • Collegamento ipertestuale

I titoli dei contenuti della community non possono essere più lunghi di 40 caratteri, mentre il testo non può superare i 10.000 caratteri.

Avviso
  • I contenuti della community sono sottoposti alla revisione di un moderatore di Schneider Electric. I contenuti della community possono essere cancellati o modificati senza preavviso ovvero usati da Schneider Electric in documenti futuri.

To add community content to a WebHelp topic
  1. Log on to WebHelp.

  2. In a WebHelp topic, click Add new content .

  3. In the Header box, type a header for your information.

  4. In the text box below the Header box and the text formatting options, type your information.

  5. Click Submit .

WebHelp activates a subscription for updates of the community content, which means that you directly receive E-mail notifications when other users add or edit information in the community content.

  • Contenuti della community
  • Accedi
  • WebHelp Home Page
  • Deleting Community Content
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic
  • Unsubscribing from a Community Content Thread