earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WebHelp
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/04/2016
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Contenuti della community

Alla fine di ogni topic gli utenti che hanno effettuato il login possono condividere informazioni con gli altri utenti. Sia gli utenti pubblici che quelli registrati possono leggere i contenuti della community aggiunti in un topic.

Avviso
  • Scrivere in inglese poiché i contenuti della community vengono visualizzati allo stesso modo in tutte le lingue e non tradotti.

​I contenuti della community sono accessibili a tutti gli utenti. I contenuti della community sono elencati in ordine di inserimento, ovvero le voci più recenti sono posizionate in alto mentre quelle meno recenti in basso. L'intestazione di ogni contenuto contiene il titolo, il nome dell'autore e la data di modifica.

Se desideri aggiungere, modificare o cancellare un contenuto della community devi effettuare il login a WebHelp. Puoi modificare e cancellare solo i contenuti che hai inserito.

In fase di inserimento dei contenuti della community, puoi usare i seguenti componenti di stile e formattazione del testo:

  • Intestazione

  • Paragrafo

  • Tipo di carattere Normale

  • Tipo di carattere Grassetto

  • Tipo di carattere Corsivo

  • Elenco puntato

  • Elenco numerato

  • Collegamento ipertestuale

I titoli dei contenuti della community non possono essere più lunghi di 40 caratteri, mentre il testo non può superare i 10.000 caratteri.

Avviso
  • I contenuti della community sono sottoposti alla revisione di un moderatore di Schneider Electric. I contenuti della community possono essere cancellati o modificati senza preavviso ovvero usati da Schneider Electric in documenti futuri.

  • Features
  • Accedi
  • Adding Community Content to a WebHelp Topic
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic
  • Deleting Community Content
  • Rating Community Content
  • Iscrizioni