earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server, WebStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 1.8
08.12.2015
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Alarmanhänge

Sie können Anhänge zu den Alarmobjekten außer den Systeminformationsalarmen hinzufügen. Ein Anhang ist eine Verknüpfung, die auf ein Objekt im System hinweist. Wenn ein Alarm, der einen Anhang hat, ausgelöst wird, wird ein Büroklammer-Symbol im Alarmfenster und in den Alarmansichten angezeigt. Es ist auch möglich, den Anhang zu konfigurieren, um anzuzeigen, wann der Alarm ausgelöst wird.

Bei einem Anhang kann es sich um eine Sprachmitteilung, einen Report, ein Trenddiagramm, einen Zeitplan, eine Microsoft Word-Datei, eine PDF-Datei, eine Videoaufnahme oder um ein Pop-Up-Fenster handeln, das Informationen über den Alarm enthält.

Sie können den gleichen Anhang oder Satz von Anhängen in einem einzigen Arbeitsvorgang zu mehreren Alarmen hinzufügen. Sie können die Anhänge, die zu mehreren Alarmen gehören, auch in einem einzigen Arbeitsvorgang löschen. Wenn Sie einen Anhang hinzufügen, der bereits an einen Alarm angehängt wurde, wird der spätere Anhang als Duplikat hinzugefügt.

In WebStation können Sie Anhänge öffnen, die sich auf Objekte im System beziehen. In WorkStation können Sie außerdem andere Anhangtypen öffnen, vorausgesetzt das Programm oder der Editor, das/der den Anhang öffnet, ist auf Ihrem Computer lokal installiert. Wenn es sich bei dem Anhang zum Beispiel um eine PDF-Datei handelt, können Sie die Datei öffnen, wenn der Adobe Reader oder ein ähnliches Programm auf Ihrem Computer installiert ist.

  • How Alarms Work
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane and Alarm View Icons
  • Alarms Pane Shortcut Menu
  • Alarmanhang öffnen
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms