earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
15/03/2024

Programmi orari analogici

An analog schedule controls a device that gauges the output in real numbers. The real numbers include positive or negative numbers, fractions, and decimal values.

Per esempio, puoi creare un programma orario analogico per regolare il setpoint di un termostato in un'area uffici. Per controllare la temperatura dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su 22 °C (72 °F) quando il programma orario è attivo, e su 16 °C (62 °F) quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario analogico
Figura: Programma orario analogico
  • Tipi di programma orario
  • Creating an Analog Schedule
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View