earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Creating an Analog Schedule

You create an analog schedule to control the state of an analog value.

Mostra di più
action_close

An analog schedule controls a device that gauges the output in real numbers. The real numbers include positive or negative numbers, fractions, and decimal values.

Per esempio, puoi creare un programma orario analogico per regolare il setpoint di un termostato in un'area uffici. Per controllare la temperatura dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su 22 °C (72 °F) quando il programma orario è attivo, e su 16 °C (62 °F) quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario analogico
Figura: Programma orario analogico

To create an analog schedule
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the EcoStruxure BMS server or the folder.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Analog Schedule .

  4. In the Name box, type a name for the schedule.

  5. In the Description box, type a description for the schedule.

  6. Click Create .

Now you can add events to the analog schedule and bind the schedule to an analog value.

  • Tipi di programma orario
  • Programmi orari analogici
  • Binding an Analog Value to an Analog Schedule
  • Aggiunta di un evento settimanale
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Aggiunta di un evento di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page