Puede adjuntar un método de cálculo a la serie de un gráfico de tendencias para procesar los valores registrados y presentar el resultado.
En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el gráfico al que quiere adjuntar un método de cálculo.
En la barra Gráfico de tendencias , haga clic en Abrir configuración de gráfico de tendencias
En el cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias , haga clic en la pestaña Cálculos .
En el cuadro Series de datos , seleccione la serie a la que quiera añadir un método de cálculo.
En Método de cálculo , seleccione un método de cálculo.
Seleccione Delta sobre periodo si el método de cálculo es un cálculo delta con periodos.
En el cuadro Periodo , seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo.
If Custom is selected in the Period box, enter a custom time span for which the calculation method is to be executed in the Custom period box and the time when you want the custom period to start in the Custom period alignment boxes.
To calculate the required number of records for a trend log, multiply the number of records in one day with the number of days you want the trend log to record. For example, the interval of the trend log is set to 1 hour, then this gives 24 recorded values per day. The trend log should record at least one month of recorded values equal to 31 days. For example, the number of records = 24 x 31 = 744.
En el Periodo personalizado , introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo.
En los cuadros Alineación de periodo personalizado , introduzca la hora en la que desea que el período personalizado se inicie.
Haga clic en Aceptar .
Se ha adjuntado un método de cálculo a la serie.