earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Métodos de cálculo

arrow1_rotationNinguno arrow1_rotationMáximo arrow1_rotationMínimo arrow1_rotationPromedio arrow1_rotationSuma arrow1_rotationDelta arrow1_rotationDelta durante el período arrow1_rotationContador de consumo arrow1_rotationTiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Están disponibles los siguientes métodos de cálculo:

  • Ninguno

  • Máximo

  • Mínimo

  • Promedio

  • Suma

  • Delta

  • Delta durante el período

  • Contador de consumo

Puede que no estén disponibles todos los métodos de cálculo en todas las características de EcoStruxure Building Operation.

Aviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Ninguno

No se realizan cálculos. Se presentan los valores actuales.

Máximo

Se presenta el valor máximo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de máximo
Figura: Esquema de método de cálculo de máximo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Mínimo

Se presenta el valor mínimo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de mínimo
Figura: Esquema de método de cálculo de mínimo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Promedio

Se calcula y presenta el promedio de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de promedio
Figura: Esquema de método de cálculo de promedio
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Suma

Se calcula y presenta la suma de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Método de cálculo de suma, esquema
Figura: Método de cálculo de suma, esquema

Delta

Se calcula y presenta el cambio al valor anterior.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta

Delta durante el período

Se calcula y presenta el cambio durante un período. El valor en el límite del período suele interpolarse, a partir del último valor del período antiguo y del primer valor del período nuevo.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período

Contador de consumo

El contador de consumo es un cálculo de valor delta durante un período con funcionalidad de contador. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Tiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

  • Gráficos de tendencias
  • Cómo adjuntar un método de cálculo a una lista de registro de tendencias
  • Cómo adjuntar un método de cálculo a la serie de un gráfico de tendencias
  • Función Contador