earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2023
2024/5/21

在趋势图系列中附加计算方法

您可以在趋势图系列中附加计算方法,以处理记录值和显示结果。

显示更多
action_close

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

可使用以下计算方法:

  • 最大值

  • 最小

  • 平均

  • 小计

  • 增量

  • 区间增量

  • 仪表消耗

并非所有计算方法都适用于 EcoStruxure Building Operation 的所有功能。

注释:
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

没有执行计算。显示实际值。

最大值

显示每个周期的最大值。

 
action_zoom_plus_stroke 最大计算方法示意图
图: 最大计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

最小

显示每个周期的最小值。

 
action_zoom_plus_stroke 最小计算方法示意图
图: 最小计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

平均

计算和显示每个周期的平均值。

 
action_zoom_plus_stroke 平均计算方法示意图
图: 平均计算方法示意图
重要:

如果日志点离线或间隔期间未生成值,则不会显示值。

小计

计算和显示每个周期的值小计。

 
action_zoom_plus_stroke 小计计算方法示意图
图: 小计计算方法示意图

增量

计算和显示相对于前一个值的更改。

 
action_zoom_plus_stroke 增量计算方法示意图
图: 增量计算方法示意图

区间增量

计算和显示周期内的更改。周期限制的值通常会根据旧周期中的最后一个值和新周期中的第一个值内插。

 
action_zoom_plus_stroke 区间增量计算方法示意图
图: 区间增量计算方法示意图

仪表消耗

仪表消耗是带仪表功能的区间增量计算。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

趋势图和趋势日志列表中的周期时间戳

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

在趋势图系列中附加计算方法
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格,选择想要附加计算方法的趋势图。

  2. 趋势图 工具栏,点击 打开趋势图设置 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. 趋势图设置 对话框中,点击 计算 标签。

  4. 数据系列 框中,选择要添加计算方法的系列。

  5. 计算方法 框中,选择一个计算方法。

  6. 如果计算方法是带周期的增量计算,选择 周期增量

  7. 周期 框中,选择要执行计算方法的时间跨度。

    注释:
    • If Custom is selected in the Period box, enter a custom time span for which the calculation method is to be executed in the Custom period box and the time when you want the custom period to start in the Custom period alignment boxes.

    • To calculate the required number of records for a trend log, multiply the number of records in one day with the number of days you want the trend log to record. For example, the interval of the trend log is set to 1 hour, then this gives 24 recorded values per day. The trend log should record at least one month of recorded values equal to 31 days. For example, the number of records = 24 x 31 = 744.

  8. 自定义周期 框中,输入要执行计算方法的自定义时间跨度。

  9. 自定义周期调整 框中,输入想要自定义周期开始的时间。

  10. 点击 确定

现在会在系列中附加计算方法。

  • 计算方法
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Calculation Tab
  • Meter Trend Log Calculation Fails