earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cómo adjuntar un método de cálculo a una lista de registro de tendencias

Puede adjuntar un método de cálculo a la lista de registro de tendencias para procesar los valores registrados y presentar el resultado.

Mostrar más
action_close

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Están disponibles los siguientes métodos de cálculo:

  • Ninguno

  • Máximo

  • Mínimo

  • Promedio

  • Suma

  • Delta

  • Delta durante el período

  • Contador de consumo

Puede que no estén disponibles todos los métodos de cálculo en todas las características de EcoStruxure Building Operation.

Aviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Ninguno

No se realizan cálculos. Se presentan los valores actuales.

Máximo

Se presenta el valor máximo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de máximo
Figura: Esquema de método de cálculo de máximo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Mínimo

Se presenta el valor mínimo de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de mínimo
Figura: Esquema de método de cálculo de mínimo
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Promedio

Se calcula y presenta el promedio de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de promedio
Figura: Esquema de método de cálculo de promedio
Aviso

Si el punto de registro está desconectado o no se produce ningún valor durante el intervalo, no se muestra ningún valor.

Suma

Se calcula y presenta la suma de los valores de cada período.

 
action_zoom_plus_stroke Método de cálculo de suma, esquema
Figura: Método de cálculo de suma, esquema

Delta

Se calcula y presenta el cambio al valor anterior.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta

Delta durante el período

Se calcula y presenta el cambio durante un período. El valor en el límite del período suele interpolarse, a partir del último valor del período antiguo y del primer valor del período nuevo.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período
Figura: Esquema de método de cálculo de valor delta durante un período

Contador de consumo

El contador de consumo es un cálculo de valor delta durante un período con funcionalidad de contador. Para obtener más información, consulte Función Contador .

Tiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

Para adjuntar un método de cálculo a una lista de registro de tendencias
  1. En WorkStation, en el Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias al que quiere adjuntar un método de cálculo.

  2. En la barra Lista de registros de tendencias , haga clic en Abrir configuración de registro de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En las propiedades de Lista de registro de tendencias, en el cuadro Método de cálculo , seleccione un cálculo.

  4. En el cuadro Delta sobre periodo , seleccione Verdadero si el método de cálculo es un cálculo delta con periodos.

  5. En el cuadro Periodo , seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo.

    Aviso
    • If Custom is selected in the Period box, enter a custom time span for which the calculation method is to be executed in the Custom period box and the time when you want the custom period to start in the Custom period alignment boxes.

    • To calculate the required number of records for a trend log, multiply the number of records in one day with the number of days you want the trend log to record. For example, the interval of the trend log is set to 1 hour, then this gives 24 recorded values per day. The trend log should record at least one month of recorded values equal to 31 days. For example, the number of records = 24 x 31 = 744.

  6. En el Periodo personalizado , introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo.

  7. En los cuadros Alineación de periodo personalizado , introduzca la hora en la que desea que el período personalizado se inicie.

  8. Haga clic en Aceptar .

Se ha adjuntado un método de cálculo a la lista de registro de tendencias.

  • Métodos de cálculo
  • Meter Trend Log Calculation Fails