earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AD v2, AD v1, Technician Tool für Android, Technician Tool für iOS
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
01.02.2018
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Alarm quittieren

Durch Quittieren des Alarms lassen Sie andere Benutzer wissen, dass Sie den Alarm gesehen haben. Wenn Sie sich in Technikerwerkzeug anmelden, wird die Alarmliste angezeigt. In der Liste können Sie Mehrfachalarme auswählen und quittieren.

Mehr zeigen
action_close

Über wichtige Ereignisse werden Sie per Alarm benachrichtigt. Wenn zum Beispiel die Temperatur in einem Gebäude zu hoch oder zu niedrig ist, wenn ein Fenster offen steht oder etwas beschädigt ist (z. B. ein Ventilator). Der Systemadministrator richtet die Alarme ein und entscheidet an wen der Alarm gesendet wird.

Wird ein Alarm ausgelöst, so wird dieser Alarm in einer Liste zusammen mit Informationen über den Alarm und seinen aktuellen Status angezeigt. In der Liste können Sie Mehrfachalarme auswählen und quittieren. Sie können die Liste der aktiven, zurückgesetzten und quittierten Alarme ansehen. Sie können außerdem eine Detailansicht öffnen, die Sie über die Alarmquelle und alle Alarmeigenschaften informiert.

Durch Quittieren des Alarms lassen Sie andere Benutzer wissen, dass Sie den Alarm gesehen haben. Einen Alarm zu quittieren bedeutet nicht unbedingt, dass Sie für die Beseitigung der Alarmursache zuständig sind. Der quittierte Alarm wird aus der Aktiv-Liste in die quittierte Liste verschoben.

Für weitere Informationen siehe Alarm quittieren .

Für weitere Informationen siehe Die Quelle eines Alarms identifizieren .

 
action_zoom_plus_stroke Alarme bei iOS und Android
Abbildung: Alarme bei iOS und Android

Die Farben bei Alarme sind die gleichen wie in WorkStation. Um die Farben in Technikerwerkzeug zu ändern, ändern Sie die Farben im Alarm-Fenster in WorkStation.

Sie können Alarme auf der Grundlage folgender Parameter sortieren:

  • Priorität

  • Zeitstempel

  • Quellname

  • Quelle

  • Alarmtext

  • Auslösezeit

  • Kategorie

 
action_zoom_plus_stroke Aktive Alarme bei iOS und Android
Abbildung: Aktive Alarme bei iOS und Android

Um einen Alarm zu quittieren,
  1. Klicken Sie im Technikerwerkzeug auf Alarm .

  2. Klicken Sie auf Aktiv .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Klicken Sie auf den Alarm, den Sie aus der Liste der aktiven Alarme quittieren möchten, und klicken Sie dann auf Quittieren .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Klicken Sie auf Quittieren bei einem iOS-Gerät oder klicken Sie bei einem Android-Gerät auf

     
    action_zoom_plus_stroke
    . Klicken Sie auf den Alarm und halten Sie ihn, um Details des Alarms anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Quittieren .

     
    action_zoom_plus_stroke

    In der Liste der aktiven Alarme wählen Sie Einzel- oder Mehrfach-Alarme, die Sie quittieren möchten und klicken auf Quittieren .

     
    action_zoom_plus_stroke

  • Alarme
  • Die Quelle eines Alarms identifizieren