earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AD v2, AD v1, Technician Tool for Android, Technician Tool for iOS
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
09/02/2018
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Reconocimiento de alarmas

Puede reconocer una alarma para que otros usuarios sepan que ya ha visto la alarma. Cuando inicia sesión en Technician Tool, se muestra el listado de Alarmas. Puede seleccionar y reconocer múltiples alarmas.

Mostrar más
action_close

Las alarmas le notifican cuándo se producen eventos importantes. Por ejemplo, si la temperatura es demasiado alta o baja en un edificio, si se abre una ventana, o si algo se avería, como un ventilador. El administrador del sistema configura las alarmas y decide a quién se envían.

Cuando una alarma se dispara, se muestra en una lista junto con información sobre la alarma y su estado actual. En el listado, puede seleccionar y reconocer múltiples alarmas. Puede ver la lista de alarmas activas, reconocidas y restablecidas. También puede abrir una vista de detalles para obtener información sobre el origen y todas las propiedades de una alarma.

Cuando reconoce una alarma, está informando a otros usuarios de que ya ha visto la alarma. Al reconocer una alarma, no necesariamente se hace responsable de solucionar la causa de la alarma. La alarma reconocida pasa de la lista de Alarmas activas a la lista de Alarmas reconocidas.

Para obtener más información, consulte Reconocimiento de alarmas .

Para obtener más información, consulte Identificación del origen de una alarma .

 
action_zoom_plus_stroke Alarmas en iOS y Android
Figura: Alarmas en iOS y Android

Los colores de las Alarmas son los mismos que en Workstation. Para cambiar los colores en Technician Tool, cambie los colores en el panel de Alarmas en Workstation.

Puede clasificar las alarmas según los siguientes parámetros:

  • Prioridad

  • Marca de tiempo

  • Nombre de fuente

  • Fuente

  • Texto de alarma

  • Hora de Inicio

  • Categoría

 
action_zoom_plus_stroke Alarmas activas en iOS y Android
Figura: Alarmas activas en iOS y Android

Para reconocer una alarma
  1. En Technician Tool, pulse en Alarma .

  2. Pulse Activo .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Toque la alarma que desea reconocer del listado de alarmas Activas y después pulse Reconocer .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Pulse Reconocer para iOS o toque

     
    action_zoom_plus_stroke
    para Android. Toque y mantenga pulsada la alarma para ver los detalles de la alarma y después toque Reconocer .

     
    action_zoom_plus_stroke

    En el listado de Alarmas activas, seleccione las alarmas individuales o múltiples que quiere reconocer y toque Reconocer .

     
    action_zoom_plus_stroke

  • Alarmas
  • Identificación del origen de una alarma