Une courbe de tendance affiche les enregistrements d'un journal de tendance ou d'un journal de tendance étendu sous forme de série.
Une série de courbes de tendances présentant un journal de tendance est automatiquement mise à jour avec les enregistrements les plus récents, à condition que la Mise à jour dynamique dans WorkStation ou le Défilement automatique dans WebStation soit activé. Une série de courbes de tendance présentant des enregistrements d'un journal de tendance de contrôleur de champ doit être actualisée manuellement.
Le nombre de journaux de tendance qu'une courbe de tendance peut présenter est illimité. Toutefois, à mesure que le nombre de journaux de tendance affichés augmente, les performances se dégradent. Les enregistrements du journal de tendance peuvent être traités par une méthode de calcul avant leur présentation dans la courbe de tendance. La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire la consommation pour l'énergie générée sur site, par exemple.
Quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel à partir d'un journal de tendance étendu, les derniers enregistrements du journal de tendance connecté sont fréquemment transférés vers le journal de tendance étendu. Cela réduit le délai pendant lequel le journal de tendance étendu doit attendre que le seuil de transfert soit atteint avant le transfert de nouveaux enregistrements à partir du journal de tendance. Avec cette méthode, la courbe de tendance présente les enregistrements les plus récents.
Si deux journaux de tendance étendus sont connectés entre le journal de tendance et la courbe de tendance, le transfert qui se produit quand une courbe de tendance présente des enregistrements en temps réel ne transfère que les enregistrements contenus dans le journal de tendance étendu le plus proche. La vitesse du seuil de transfert entre le journal de tendance et le premier journal de tendance connecté reste identique.
Pendant qu'elle attend un nouvel enregistrement, la courbe de tendance trace une ligne en pointillés à partir de la dernière valeur consignée. Quand une nouvelle valeur est consignée, la ligne en pointillés entre le dernier enregistrement et le nouvel enregistrement est remplacée par une série de lignes en traits pleins.
Les courbes de tendance prennent en charge les références de propriété relatives pour le titre de la courbe de tendance. Vous pouvez utiliser la courbe de tendance et faire en sorte que le titre de la courbe de tendance change dynamiquement selon l'endroit où vous collez une copie, faites un doublon, importez ou déplacez la courbe de tendance. La propriété du titre de courbe de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance et la propriété de description de la courbe de tendance est la dernière partie du titre de la courbe de tendance. Par exemple, dans une référence de propriété relative : '../../NAME' où '../' représente un dossier ou un objet de conteneur.
Si la propriété du titre de la courbe est vide ou contient une référence non résolue, le nom de l'objet de la courbe de tendance est la première partie du titre de la courbe de tendance.
Le titre de la courbe de tendance est visible dans les impressions de la courbe de tendance.
Dans une courbe de tendance, une série peut être représentée sous forme de ligne, ligne discrète, numérique ou en barres. Dans un graphique de tendance, les séries peuvent avoir différentes couleurs et différentes épaisseurs de trait.
Dans WorkStation, dans une liste de journaux de tendance multiple, les séries sont présentées en tant que texte et peuvent être exportées au format .XML ou .CSV.
Pour plus d'informations, voir Trend Series .
L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier mois ou la dernière année.
Pour plus d'informations, voir Axes de la courbe de tendance .
L'axe X de la courbe de tendance représente les heures. Le laps de temps de l'axe peut être défini avec des heures fixes de début et de fin ou avec une heure de fin relative à l'heure actuelle. L'axe peut être rapidement mis à l'échelle pour afficher la dernière heure, le dernier mois ou la dernière année.
Pour plus d'informations, voir Axes d'une courbe de tendance dans WebStation .
Le tracé en temps réel est une variable affichée directement sur la courbe de tendance. Le tracé en temps réel est un reflet instantané de la variable, l'historique du tracé en temps réel est donc perdu lorsque la courbe de tendance est fermée. Cependant, l'historique n'est pas perdu pour les points d'E/S possédant des journaux implicites où s'affichent environ 500 enregistrements d'historique.
Pour plus d'informations, voir Real-Time Plotting .
Dans une courbe de tendance, vous pouvez représenter les enregistrements d'un journal de tendance dans différents fuseaux horaires : fuseau horaire local ou un fuseau horaire prédéfini.
Pour plus d'informations, voir Time Zone Modes in a Trend Chart .
Utilisez une méthode de calcul pour traiter les enregistrements du journal de tendance avant de les présenter dans une liste des journaux de tendance ou une courbe de tendance. Les enregistrements originaux dans le journal de tendance ne sont pas affectés par la méthode de calcul. La méthode de calcul est appliquée aux enregistrements du journal de tendance groupés par intervalle de temps spécifique.
Pour plus d'informations, voir Méthodes de calcul .
Lorsqu'une valeur calculée pour une période donnée est présentée, le point central de la période est utilisé pour l'horodatage.
Exemple :
La valeur calculée pour la période comprise entre 8h00 et 9h00 est horodatée « 8h30 ». Si une valeur est relevée à 9h01, la période suivante est celle comprise entre 9h00 et 10h00. Elle est horodatée « 9h30 ». La période totale ne s'est pas écoulée, mais la valeur peut être présentée, même si certaines portions de cette période restent à venir.
Pour afficher un journal de tendance sans créer de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance, vous pouvez utiliser une liste ou une courbe temporaire.
Pour plus d'informations, voir Temporary Trend Charts .
Vous pouvez voir une courbe de tendance dans une liste de journal de tendance multiple pour pouvoir l'exporter et l'imprimer. Les paramètres et le calcul des séries de courbes de tendance sont conservés dans la liste de journal de tendance multiple.
Pour plus d'informations, voir Multi Trend Log Lists .
Dans le logiciel EcoStruxure Building Operation, les valeurs de consigne flottantes « Pas un nombre », positif infini positif ou négatif infini peuvent s'afficher dans l'onglet de propriétés Basic dans une liste de journal de tendance ou une courbe de tendance.
Pour plus d'informations, voir Floating Point Values NaN, INF, and –INF .