A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.
Molti programmi orario possono fare riferimento al calendario. Puoi definire il gruppo di date una sola volta, invece di ripeterlo in più programmi orario, un'attività che potrebbe risultare seccante se il sistema di controllo del tuo edificio contiene molti programmi orari.
You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.
Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'editor di calendario .
The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:
Date: a specific date
Date range: a fixed period with a set start and stop date
Calculated date: a fixed period that repeats
Per maggior informazioni, consulta Eventi di calendario .