earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Eventi di calendario

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Eventi di calendario per una data

Una singola data in un calendario è una voce che si verifica una volta all'anno nella stessa data.

Le seguenti scelte di singole voci di data programmano un evento in una singola data, il 1 gennaio 2009:

  • Anno - 2009

  • Mese - Gennaio

  • Giorno del mese - 1

  • Giorno della settimana - Qualsiasi giorno

Le seguenti scelte di singole voci di data programmano un evento in una singola data di ogni anno, il 1 gennaio:

  • Anno - Qualsiasi anno

  • Mese - Gennaio

  • Giorno del mese - 1

  • Giorno della settimana - Qualsiasi giorno

Le seguenti scelte producono un messaggio di errore:

  • Una combinazione di giorno, mese e anno che non coincide

    Per esempio, venerdì 5 marzo 2009. Questa data, infatti, cade di giovedì.

  • Qualsiasi anno dopo il 2015

  • Un giorno esplicito che è fuori periodo

    Per esempio, il 31 settembre o il 29 febbraio in un anno bisestile.

Eventi di calendario per un intervallo di date

Nell'elenco date puoi includere un intervallo di date. Un intervallo di date è una serie di giorni da includere in un calendario. Un esempio di intervallo date è 1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2009, che aggiunge l'intero mese di gennaio al calendario come evento. Puoi utilizzare questo intervallo date per un dispositivo, per esempio un termostato, affinché si comporti diversamente per l'intero mese di gennaio.

Eventi di calendario per una data calcolata

Puoi includere una data calcolata in un elenco date. Una data calcolata non presenta una data d'inizio e di fine stabilita. Per esempio, puoi usare una data calcolata per programmare il venerdì della prima settimana dei mesi pari.

  • Schedules Overview
  • Calendari in WorkStation
  • Aggiunta di un evento di calendario in una data
  • Modifica di un evento di calendario date
  • Aggiunta di un evento di calendario in un intervallo di date
  • Modifica di un evento di calendario per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di calendario in una data calcolata
  • Modifica di un evento di calendario per una data calcolata
  • Eliminazione di una voce dell'elenco date da un calendario