earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 本地化
产品版本: 2022, 2023
2022/7/5

Changing the User Regional Settings

You change the user regional settings in WebStation so that it fits your region.

显示更多
action_close

You can adapt WebStation to your own region regarding units and language.

语言

您可以使用另一种语言显示 WebStation。该语言的语言包必须安装到您所用的 EcoStruxure BMS 服务器上。

语言变更会影响连接到同一 EcoStruxure BMS 服务器上的 WebStation 的所有用户。

有关更多信息,请参阅 Adding a Language in WebStation .  

计量设置

你可以在 WebStation 中选择三种不同的计量设置:

  • 按对象中的配置:在 EcoStruxure BMS 服务器中配置的单位用于该对象。

  • 自动:如果 WebStation 的语言环境(日期、时间和数字格式)或 Web 浏览器语言配置为 English US/en-US,则使用美国客户单位。WebStation 或 Web 浏览器的所有其他配置都显示公制。

  • 国际单位制(公制):WebStation 显示的所有单位为国际单位制,例如摄氏度和米。

  • 美国惯用单位:WebStation 显示的所有单位为美制单位,例如华氏度和英尺。

重要:

唯一的例外是警报视图和事件视图中所显示的数值是在 EcoStruxure BMS 服务器上配置的。

若您在 WebStation 中更改计量,只会影响在 WebStation 中显示的单位。EcoStruxure BMS 服务器中配置的计量设置不会受影响。例如,您的自动服务器位于美国,使用的是美制单位,而您在 WebStation 中将计量设置更改为国际单位制。采用 WebStation 或 WorkStation 其他连接到同一自动服务器的用户将看到美制单位。

在转换时,所有浮点值将被截断。EcoStruxure BMS 中的典型浮点值为温度之类模拟值。整数值在转换时将四舍五入。EcoStruxure BMS 中的典型整数值是多态值。 

计量设置遵循单位转换规则。还可采用单位换算器在服务器上进行转换。换算会影响 WebStation 上的换算。例如,若 EcoStruxure BMS 中的单位换算设置从摄氏度更改为开氏度数,即使您使用了美制单位的计量设置, WebStation 中仍然显示开氏度数。

有关更多信息,请参阅 更改默认系统区域设置 .

日期、时间和数字格式

您可以更改日期、时间和数字格式,使其适合您的需要。日期、时间和数字格式与语言设置无关。例如,可以使用英语作为语言,但日期、时间和数字格式为“阿拉伯”。

小数

您可以选择要显示的小数位数。

相对时间

您可以相对方式(今天、昨天)或日历日期(以数字格式显示为特定日期的日期)来显示日期:

  • 自动:使用默认的 WebStation 配置(启用)。

  • 启用:启用相对时间。

  • 禁用:禁用相对时间。

To change the user regional settings
  1. In WebStation, on the Settings menu, click Options .

  2. Click User settings .

  3. Click Regional Settings .

  4. In the Language list, select the language.

  5. In the Date, time and number format list, select the date, time and number format.

  6. In the System of measurement list, select the system of measurement.

  7. In the Decimal list, select the number of decimals.

  8. In the Relative Time list, select if you want to use relative time.

  9. Click OK .

  • Language Packages
  • 区域设置
  • Adding a Language in WebStation
  • 设置菜单 – 工作区选项卡
  • 用户设置 – 区域设置对话框