earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 本地化
产品版本: 2022, 2023
2024/3/14

更改默认系统区域设置

您可以更改 WebStation 中的默认系统区域设置,使其适合您的区域。

显示更多
action_close

You can adapt WebStation to your own region regarding units and language.

语言

您可以使用另一种语言显示 WebStation。该语言的语言包必须安装到您所用的 EcoStruxure BMS 服务器上。

语言变更会影响连接到同一 EcoStruxure BMS 服务器上的 WebStation 的所有用户。

有关更多信息,请参阅 Adding a Language in WebStation .  

计量设置

你可以在 WebStation 中选择三种不同的计量设置:

  • 按对象中的配置:在 EcoStruxure BMS 服务器中配置的单位用于该对象。

  • 自动:如果 WebStation 的语言环境(日期、时间和数字格式)或 Web 浏览器语言配置为 English US/en-US,则使用美国客户单位。WebStation 或 Web 浏览器的所有其他配置都显示公制。

  • 国际单位制(公制):WebStation 显示的所有单位为国际单位制,例如摄氏度和米。

  • 美国惯用单位:WebStation 显示的所有单位为美制单位,例如华氏度和英尺。

重要:

唯一的例外是警报视图和事件视图中所显示的数值是在 EcoStruxure BMS 服务器上配置的。

若您在 WebStation 中更改计量,只会影响在 WebStation 中显示的单位。EcoStruxure BMS 服务器中配置的计量设置不会受影响。例如,您的自动服务器位于美国,使用的是美制单位,而您在 WebStation 中将计量设置更改为国际单位制。采用 WebStation 或 WorkStation 其他连接到同一自动服务器的用户将看到美制单位。

在转换时,所有浮点值将被截断。EcoStruxure BMS 中的典型浮点值为温度之类模拟值。整数值在转换时将四舍五入。EcoStruxure BMS 中的典型整数值是多态值。 

计量设置遵循单位转换规则。还可采用单位换算器在服务器上进行转换。换算会影响 WebStation 上的换算。例如,若 EcoStruxure BMS 中的单位换算设置从摄氏度更改为开氏度数,即使您使用了美制单位的计量设置, WebStation 中仍然显示开氏度数。

有关更多信息,请参阅 更改默认系统区域设置 .

日期、时间和数字格式

您可以更改日期、时间和数字格式,使其适合您的需要。日期、时间和数字格式与语言设置无关。例如,可以使用英语作为语言,但日期、时间和数字格式为“阿拉伯”。

小数

您可以选择要显示的小数位数。

相对时间

您可以相对方式(今天、昨天)或日历日期(以数字格式显示为特定日期的日期)来显示日期:

  • 自动:使用默认的 WebStation 配置(启用)。

  • 启用:启用相对时间。

  • 禁用:禁用相对时间。

注释:

默认系统区域设置可能由 Lead 对象控制。 有关更多信息,请参阅 Lead and Shadow Relationship .

更改默认系统区域设置
  1. 在 WebStation 中的 设置 菜单上,点击 选项

  2. 点击 设置

  3. 点击 地区

  4. 语言 列表中,选择您要使用的语言。

  5. 日期、时间和数字格式 列表中,选择日期、时间和数字格式。

  6. 单位制 列表中,选择要使用的单位制。

  7. 小数 列表中,选择要使用的小数位数。

  8. 相对时间 列表中,选择是否要使用相对时间。

  9. 点击 确定

  • Language Packages
  • 区域设置
  • Adding a Language in WebStation
  • 设置菜单 – 工作区选项卡
  • 用户设置 – 区域设置对话框