earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaccia dell'utente

Interfaccia dell'utente


Prodotti: AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Server, Project Configuration Tool
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8
13/10/2016

Configure Dialog Box – Operation Tab

Use the Operation tab to select an object, force and release values, and to check the unforced value.

 
action_zoom_plus_stroke The Operation tab displaying both the forced and unforced value
Figura: The Operation tab displaying both the forced and unforced value

Component

Description

Value

Enter the path of the object you want to select or the value that you want to use to override the value of the property.

Force

Click Force to force a value. Per maggior informazioni, consulta Forced Values .

Unforce

Click to release the forced value. Per maggior informazioni, consulta Forced Values .

  • Forced Values
  • Forzatura di un valore
  • Pulsanti Forza e Non forzare
  • Sblocco di un valore forzato
  • Visualizzazione di un valore non forzato
  • Configure Dialog Box – Configuration Tab
  • Multi Trend Log List Series Properties