earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation, Project Configuration Server
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8
01/08/2014
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Forzatura di un valore

Puoi forzare un valore quando vuoi sovrascrivere un valore, per esempio un valore da un dispositivo.

Mostra di più
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

A forced value can be released at any time. When you release a forced value, the value returns to its normal status.

A forced value is indicated by orange color in the properties dialog boxes. In the List View and in the Watch pane, a forced value is indicated by a pointing hand

 
action_zoom_plus_stroke
.

You can view the unforced value, which is the real value from the system, at any time. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Per forzare un valore
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il valore che desideri forzare.

  2. Nel menu File, fai clic su Proprietà .

  3. Modifica il valore.

  4. Fai clic su Forza .

  5. Fai clic su Ok .

  • Forced Values
  • Finestra di dialogo Modifica valore
  • Pulsanti Forza e Non forzare
  • Sblocco di un valore forzato
  • Visualizzazione di un valore non forzato
  • Searching for Forced Values