earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebReports
Funzionalità: Report
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16/12/2021

Creating a Dashboard Report in WorkStation

You create a dashboard report when you want a report that uses predefined filtering criteria to generate the report output. You may need to create a dashboard report, for example, if you plan to schedule a report to run at specified days and times.

Mostra di più
action_close

Un report dashboard è un report in grado di elaborare i criteri di filtro fissi o predefiniti, al fine di generare l'output di un report.

Contrariamente ai report con prompt, i report dashboard elaborano l'output di un report basato su criteri di filtro predefiniti e generano l'output di report nel momento in cui selezioni il report. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare il report.

Nell'albero dei report, i report dashboard sono identificati da un punto rosso accanto al nome del report. L'icona non appare accanto ai report dashboard nel riquadro Struttura del sistema, in WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard nella struttura dei report
Figura: Report dashboard nella struttura dei report

Criteri di filtro predefiniti

Puoi creare report dashboard sia in WorkStation che in un qualsiasi browser, usando l'opzione dashboard di WebReports. Seleziona questa opzione quando vuoi creare un report che usi gli stessi criteri di filtro ogni volta che esegui il report. Supponi, per esempio, di voler elaborare un report di allarme con un intervallo di date fisso (es. una settimana alla data). In fase di creazione del report, inserisci l'intervallo di date fisso e salva il report come report dashboard. La prossima volta che eseguirai il report, quest'ultimo considererà l'intervallo di date come criterio di filtro. Non è necessario inserire nuovamente l'intervallo di date per filtrare l'output del report.

Per generare e visualizzare un report dashboard in WorkStation, seleziona il report nella cartella Report, riquadro Struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard in WorkStation
Figura: Report dashboard in WorkStation

Dopo aver selezionato il report, l'output del report appare nell'area di lavoro. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare l'output del report.

Per generare e visualizzare un report dashboard nel tuo browser, effettua il login al sito web di WebReports e seleziona il report nella struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard in un browser
Figura: Report dashboard in un browser

Dopo aver selezionato il report, l'output del report appare nel browser. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare l'output del report.

Programma Orario per report dashboard

Puoi creare report dashboard anche quando intendi usare la programmazione oraria di WebReports ed eseguire report in giorni prestabiliti. .

 
action_zoom_plus_stroke Programma Orario WebReport
Figura: Programma Orario WebReport

To create a dashboard report in WorkStation
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select a prompted report, such as a production report, in the default Reports folder.

  2. Enter the filtering criteria.

  3. Click Submit Form .

  4. Click Save as .

  5. In the Report name box, type a folder name and a report name for the dashboard report.

  6. Select Dashboard report .

  7. Click Save as .

  • Report dashboard
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Creating an Activities Per User Dashboard Report
  • Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report
  • Creating a Dashboard Report in WebReports
  • Creating a Consumption Dashboard Report
  • Visualizzazione di Report Dashboard in WebReports
  • Visualizzazione di un Report Dashboard in WorkStation