earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
22/07/2018

Création d'une courbe de tendance à partir d'un journal de tendance

Vous pouvez créer une courbe de tendance quand vous voulez obtenir la représentation graphique des modifications apportées à un objet.

Afficher plus
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Vous pouvez aussi ajouter et supprimer des journaux de tendance d'une courbe de tendance. La comparaison des différents journaux de tendance s'en trouve facilitée, par exemple la consommation d'énergie par rapport à la température moyenne.

 
action_zoom_plus_stroke Courbe de tendance dans WorkStation
Figure : Courbe de tendance dans WorkStation

Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WorkStation .

Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Pour plus d'informations, voir Navigation dans les courbes de tendance dans WebStation .

Série de courbes de tendance dans WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Séries de courbes de tendance dans WorkStation .

Série de courbes de tendance dans WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Pour plus d'informations, voir Série de courbes de tendance dans WebStation .

Axes d'une courbe de tendance dans WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Pour plus d'informations, voir Courbes de tendance .

Pour créer une courbe de tendance à partir d'un journal de tendance
  1. Dans WebStation, dans le volet Arborescence système , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la courbe de tendance que vous voulez représenter sur forme graphique.

  2. Cliquez sur Créer un élément de tendance .

  3. Cliquez sur Courbe de tendance .

La courbe de tendance est créée et affichée dans le volet Arborescence du système. Le logiciel EcoStruxure Building Operation donne un nom à la courbe de tendance. Le nom ne peut pas être modifié.

  • Comment fonctionnent les courbes de tendance
  • Menu contextuel
  • Menu contextuel – Sous-menu Courbes de tendance
  • Menu contextuel – Sous-menu Courbes de tendance
  • Création d'un journal de tendance à partir d'une valeur