Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
18/05/2018

Creating a Trend Chart that Monitors a Trend Log Series

You create a trend chart that monitors trend log series.

Mostrar más
action_close

​Un gráfico de tendencias muestra las entradas de un registro de tendencias o un registro de tendencias ampliado como una serie.

Una serie de un gráfico de tendencias que presenta un registro de tendencias se actualiza automáticamente con los últimos registros siempre que la opción Actualización en vivo esté activada en WorkStation o el Desplazamiento automático en WebStation. Una serie de un gráfico de tendencias que presenta registros de un registro de tendencias de controlador de campo debe actualizarse manualmente.

No hay límite máximo sobre cuántos registros de tendencias puede presentar un gráfico de tendencias. Sin embargo, el rendimiento disminuye conforme el número de registros de tendencias mostrados aumenta. Las entradas del registro de tendencias se pueden procesar con un método de cálculo antes de que se presenten en el gráfico de tendencias. La función Cálculos soporta valores de consumo negativos, que pueden usarse para manejar casos en los que necesita sustraer el consumo por energía producida en el sitio, por ejemplo.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema del gráfico de tendencias
Figura: Esquema del gráfico de tendencias

Cuando un gráfico de tendencias presenta entradas activas de un registro de tendencias ampliado, las últimas entradas del registro de tendencias conectado suelen transferirse al registro de tendencias ampliado. Así se disminuye el retraso que puede producirse cuando el registro de tendencias ampliado tiene que esperar a que se alcance el umbral de transferencia antes de que se transfieran nuevas entradas desde el registro de tendencias. Con este método, el gráfico de tendencias presenta las últimas entradas del registro.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico de tendencias, que se presenta en un gráfico de tendencias activo abierto, suele transferir las últimas entradas del registro de tendencias al registro de tendencias ampliado.
Figura: Un gráfico de tendencias, que se presenta en un gráfico de tendencias activo abierto, suele transferir las últimas entradas del registro de tendencias al registro de tendencias ampliado.

Si hay dos registros de tendencias ampliados conectados entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias, la transferencia que se produce cuando un gráfico de tendencias presenta entradas activas, solo se aplica las entradas del registro de tendencias ampliado más próximo. El índice del umbral de transferencia entre el registro de tendencias y el primer registro de tendencias conectado no se ve afectado.

 
action_zoom_plus_stroke Última entrada del registro de tendencias que no presenta la misma latencia breve en un gráfico de tendencias activo cuando dos registros de tendencias ampliados están conectados en una serie entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias.
Figura: Última entrada del registro de tendencias que no presenta la misma latencia breve en un gráfico de tendencias activo cuando dos registros de tendencias ampliados están conectados en una serie entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias.

Cuando se espera una entrada nueva, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos desde el último valor registrado en adelante. Cuando se registra un valor nuevo, la línea de puntos entre el último y el nuevo valor se sustituye con una serie de líneas continuas.

 
action_zoom_plus_stroke Si no se registra ningún valor, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos.
Figura: Si no se registra ningún valor, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos.
Título de gráfico de tendencias dinámico

Los gráficos de tendencias respaldan las referencias de propiedades relativas del título del gráfico de tendencias. Puede reutilizar el gráfico de tendencias y cambe el titulo del gráfico de tendencias dinámicamente dependiendo de donde pegue una copia, haga un duplicado, importe o mueva el gráfico de tendencias. La propiedad del título del gráfico del gráfico de tendencias es la primera parte del título del gráfico de tendencia y la propiedad Descripción del gráfico de tendencias es la última parte del título del gráfico de tendencias. Por ejemplo, en una referencia de propiedad relativa: '../../NAME' where '../' representa una carpeta u objeto contenedor.

Si la propiedad título del Gráfico está en blanco o contiene una referencia no resuelta, el nombre del objeto del gráfico de tendencias es la primera parte del título del gráfico de tendencias.

El título del gráfico de tendencias está visible en las impresiones del gráfico de tendencias.

Series del gráfico de tendencias

En un gráfico de tendencias, una serie puede presentarse como una línea, una línea fina, digital o barras. En un gráfico de tendencias, las series pueden presentarse en varios colores y con distintos grosores de línea.

En WorkStation, en una lista de registro de múltiples tendencias, las series se presentan como texto y se pueden exportar a .XML o .CSV.

Ejes del gráfico de tendencias en WorkStation

​El eje X del gráfico de tendencias representa el tiempo. El intervalo de tiempo del eje se puede ajustar con una hora de inicio y otra de fin fijas o con una hora de fin relativa a la hora actual. El tamaño del eje puede escalarse rápidamente para mostrar la última hora, el último día, el último mes o el último año.

Para obtener más información, consulte Ejes del gráfico de tendencias .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​El eje X del gráfico de tendencias representa el tiempo. El intervalo de tiempo del eje se puede ajustar con una hora de inicio y otra de fin fijas o con una hora de fin relativa a la hora actual. El tamaño del eje puede escalarse rápidamente para mostrar la última hora, el último día, el último mes o el último año.

Para obtener más información, consulte Ejes del gráfico de tendencias en WebStation .

Trazado en tiempo real

El trazado en tiempo real es una variable que se muestra directamente en el gráfico de tendencias. El trazado en tiempo real es un reflejo instantáneo de la variable, por lo que el historial del trazado se pierde cuando el gráfico de tendencias se cierra. Sin embargo, el historial no se pierde para los puntos E/S que tengan registros implícitos, en los que se muestran aproximadamente 500 entradas en el historial.

Modos de zona horaria en un gráfico de tendencias

​En un gráfico de tendencias, puede presentar las entradas de un registro de tendencias en distintas zonas horarias: hora local o una zona horaria predefinida.

Métodos de cálculo

​Use un método de cálculo para procesar las entradas del registro de tendencias antes de presentarlas en una lista de registro de tendencias o un gráfico de tendencias. Las entradas originales del registro de tendencias no se ven afectadas por el método de cálculo. El método de cálculo se aplica a las entradas del registro de tendencias agrupadas por un intervalo de tiempo específico.

Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Tiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

Cuando se presenta una valor calculado para un periodo, la mitad del periodo se usa como tiempo de retraso.

Ejemplo:

El valor calculado para el periodo 8:00-9:00 se marca como 8:30. Si hay un valor a 9:01, el siguiente periodo es 9:00-10:00, que se marca como 9:30. Puede que el periodo completo aún no haya pasado, pero el valor puede presentarse incluso si partes del periodo se encuentran en el futuro.

Gráficos de tendencias temporales

​Para ver un registro de tendencias sin crear una nueva lista de registro de tendencias ni gráfico de tendencias, el registro se puede visualizar en un gráfico o una lista temporales.

Listados de registro de múltiples tendencias

Puede ver un gráfico de tendencias en un listado de registro de tendencias para poder exportarlo e imprimirlo. Esta configuración de la serie del gráfico de tendencias y los cálculos se retienen en el listado de registro de múltiples tendencias.

Para obtener más información, consulte Multi Trend Log Lists .

Valores variables NaN, INF e -INF

En el software de EcoStruxure Building Operation, los valores de punto flotante "No es un número", infinito positivo o infinito negativo podrán mostrarse en la pestaña de propiedades Básico , en una lista del registro de tendencias o en un gráfico de tendencias.

Para obtener más información, consulte Floating Point Values NaN, INF, and –INF .

To Create a trend chart that monitors a trend log series
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or EcoStruxure BMS server where you want to create the trend chart.

  2. On the File menu, point to New and then click Trend .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Trend Chart.

  4. In the Name box, type a name for the trend chart.

  5. In the Description box, type a description for the trend chart.

  6. Click Next .

  7. In the Time mode box, select Absolute to manually specify the x-axis start and end point.

  8. In the Start time box, type the absolute start time of the x-axis.

  9. In the Time span box, type the relative time span of the x-axis in seconds.

  10. In the Auto scale left y-axis box, select True so the y-axis adapts itself to the displayed series.

  11. Click Add .

  12. In the Create Object wizard, in the object type list, select Trend Log Series .

  13. In the Name box, type a name for the series.

  14. In the Description box, type a description for the series.

  15. Click Next .

  16. In the Configure Trend Log Series page, in the Display trend log box, enter the trend log you want to display in the trend chart.

  17. In the Weight box, select the weight of the series.

  18. In the Show markers box, select True to display a marker for each recorded value.

  19. In the Show events box, select True to display event symbols.

  20. Click Create .

  21. In the Configure Trend Chart dialog box, click Create.

The trend log series trend chart is created in the selected folder.

  • Gráficos de tendencias
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Chart Page
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Log Series Page
  • Cómo abrir un gráfico de tendencias