earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2023
2024/5/21

创建间隔趋势日志

您可以创建间隔趋势日志以在指定和定期发生的时间增量记录变量值。

显示更多
action_close

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

您可以使用 WorkStation 或 WebStation 创建间隔趋势日志。在 WorkStation 中,您可以配置间隔趋势日志的属性,以满足站点的特有需求。 

例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量。记录会通过趋势图进行打印。间隔趋势日志不会记录间隔之间的值。

 
action_zoom_plus_stroke 间隔趋势日志示意图。
图: 间隔趋势日志示意图。

间隔趋势日志的间隔与趋势的激活时间一致。例如,如果激活时间是 9 时 01 分 00 秒,间隔为 15 分钟,趋势将记录 9 时 16 分 00 秒、9 时 31 分 00 秒、9 时 46 分 00 秒等等。

间隔时区

默认设置下,间隔日志使用 UTC 来确定何时采用下个日志样本。在夏令时时间更改之后,当间隔长于 1 个小时并且您希望继续记录该间隔时,使用服务器本地时间。例如,日志间隔是每隔 24 小时的午夜,并且即使在夏令时时间更改之后,您希望继续在午夜记录,从而可使用服务器本地时间。在春季的夏令时时间更改期间,日志样本将在 23 小时之后注册。在秋季的夏令时时间更改之后,日志样本将在 25 小时之后注册。

间隔趋势日志增量

An interval trend log with delta can reduce the storage of similar records, and may not fill up the storage capacity as quickly as an interval trend log with no delta.

An interval trend log with delta checks the monitored value at each interval and records the new value if it differs from the previously recorded value by more than the delta. Delta is the difference between the current variable value and the last log value. To log a variable according to the time interval, use a delta of zero.

例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量,但前提是变量超过或低于增量 3。记录会通过趋势图进行打印。请注意,具有增量的间隔趋势日志不会记录间隔之间的值,或变量位于增量之内的间隔的值。

注释:
  • 如要仅根据时间间隔记录变量,请将 增量 设为零。

 
action_zoom_plus_stroke 具有增量的间隔趋势日志示意图。
图: 具有增量的间隔趋势日志示意图。

如果间隔趋势日志具有增量和使用周期的计算方法,请确保周期包含必要的记录数以生成正确的计算。如果值和之前记录的值之差不超过周期内的增量,则不会针对计算记录值或只记录较少的值。

注释:
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

间隔趋势日志仪表功能

可通过初始仪表设置来创建间隔趋势日志。间隔趋势日志支持仪表更改命令和仪表消费计算。您可在间隔趋势日志对象上查看上个仪表更改信息。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

创建间隔趋势日志
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择您想要创建趋势日志的文件夹或 EcoStruxure BMS 服务器。

  2. 文件 菜单中,指向 新建 ,然后点击 趋势

  3. 创建对象 向导的对象类型类别中选择 间隔趋势日志

  4. 名称 框中,键入趋势日志的名称。 ​

  5. 描述 框中,键入趋势日志的描述。

  6. 点击 下一个

  7. 配置 间隔趋势日志 页面的 记录的变量 框中,键入要记录的变量

  8. 点击 设置单位 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  9. 单位选择 对话框中,选择趋势日志值的单位。

  10. 前缀 框中,选择单位的前缀。

  11. 点击 选择

  12. 变化 框中,键入触发新记录的最小值更改。

  13. 激活变量 框中,键入变量,以让激活变量为 true 时开始记录值。

  14. 激活时间 框中,键入开始记录的确切时间。

  15. 间隔时区 框中,选择服务器本地时间以避免间隔短于 1 小时的记录间隔(时间)在 DST 上的问题。

  16. 间隔 框中,键入日志频率。

  17. 日志大小 框中,键入覆盖旧值之前要存储的日志大小。

  18. 可用的趋势存储 框中,检查是否未超过可用的记录数量。

  19. 启用时清除 框中,选择 可在每次启用趋势日志时清除趋势日志。

  20. 点击 下一个

  21. 初始仪表设置 页面的 设置初始仪表 狂中,选择 True 以启用仪表功能。

  22. 开始时间 框中,输入安装仪表的时间。

  23. 开始值 框中,输入新仪表在安装时的值。

  24. 最小值 框中,输入新仪表转换后的第一个值。

  25. 最大值 框中,输入新仪表转换前的最后一个值。

  26. 点击 下一个

  27. 为趋势记录连接对象 页面的 展开趋势日志 框中,点击浏览按钮以创建扩展趋势日志并连接到趋势日志。

  28. 趋势日志列表 框中,点击浏览按钮以创建趋势日志列表并连接到趋势日志。

  29. 趋势图 框中,点击浏览按钮以创建新趋势图或将间隔趋势日志连接到现有的趋势图。狂

  30. 点击 创建

  • 间隔趋势日志
  • Trend Units
  • Trend Log Activation
  • 日志记录存储
  • 仪表功能
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Create Interval Trend Log Wizard – Configure Interval Trend Log Page
  • Create Trend Log Wizard – Initial Meter Settings Page
  • Create Trend Log Wizard – Connect Objects to the Trend Log Page
  • Creating an Extended Trend Log
  • Creating a Trend Log List
  • Creating a Trend Chart that Monitors a Trend Log Series