earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool, WebStation
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
15/03/2024

Programmi orari digitali

A digital schedule controls a device that has an on output state and an off output state.

Per esempio, puoi creare un programma orario settimanale digitale vincolato a un'uscita digitale, come un interruttore della luce. Per accendere le luci dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su On quando il programma orario è attivo, e su Off quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario digitale
Figura: Programma orario digitale
  • Tipi di programma orario
  • Creating a Digital Schedule
  • Modifying a Schedule Using the Text View
  • Modifying a Schedule Using the Graphic View