Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
17/12/2022

Creating a Digital Schedule

You create a digital schedule to control the state of a digital value.

Mostra di più
action_close

A digital schedule controls a device that has an on output state and an off output state.

Per esempio, puoi creare un programma orario settimanale digitale vincolato a un'uscita digitale, come un interruttore della luce. Per accendere le luci dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, puoi impostare il valore su On quando il programma orario è attivo, e su Off quando è inattivo.

 
action_zoom_plus_stroke Programma orario digitale
Figura: Programma orario digitale

To create a digital schedule
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the EcoStruxure BMS server or the folder where you want to create the schedule.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Digital Schedule .

  4. In the Name box, type a name for the schedule.

  5. In the Description box, type a description for the schedule.

  6. Click Create .

Now you can add events to the digital schedule and bind it to a digital value.

  • Aggiunta di un evento settimanale
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Binding a Digital Value to a Digital Schedule
  • Aggiunta di un evento di eccezione del calendario
  • Aggiunta di un evento di eccezione per una data
  • Aggiunta di un evento di eccezione per un intervallo di date
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Programmi orari digitali
  • Tipi di programma orario
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page