earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Alarme
Produktversion: 1.8, 1.9
19.07.2017

Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren

Wenn Sie die Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren, verhindern Sie, dass sich das Ereignisfenster mit Ereignissen aus Fehlalarmen füllt, die regelmäßig ihren Alarmstatus wechseln.

Mehr zeigen
action_close

Every time an alarm changes its state, such as from alarm state to reset state, an event is written in the event log and shown in the Events pane in WorkStation. You can disable state-change logging if you are only interested in the current alarm status. For example, you want to present the current alarm status in a graphic and do not care about the event history.

Count

In the Alarm view, the value in the Count column counts +1 each time an alarm changes to alarm state. When the alarm state changes to normal, the count is reset to zero.

Für weitere Informationen siehe Anzahl .

Statusänderungsaufzeichnung eines Alarms deaktivieren
  • Wählen Sie im Fenster Alarme oder Alarmansicht den Alarm aus, für den Sie die Aufzeichnung deaktivieren möchten, und klicken dann auf Statusänderungsaufzeichnung deaktivieren .

  • Alarm State-Change Logging
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Einen Alarm ausblenden
  • Ausgeblendeten Alarm anzeigen
  • Ausgeblendeten Alarm einblenden
  • Alarm deaktivieren
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar