The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.
Puoi creare e configurare la funzione del contatore nel Trend Log da WorkStation.
Per esempio, nella figura sottostante, la funzione del contatore nel Trend Log registra un contatore il primo giorno di ogni mese A metà febbraio, il contatore si azzera a 00000. Un grafico con il calcolo del consumo fornito dal contatore riporta il consumo mensile.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Trend Log del contatore
La funzione di calcolo supporta valori di calcolo negativi del contatore, che possono essere utilizzati per gestire casi in cui dovete sottrarre il consumo, per esempio, quando l'energia viene prodotta in loco.
Quando sostituisci fisicamente un vecchio contatore con un contatore nuovo, devi configurare la funzione del contatore del Trend Log aggiungendo la configurazione e i valori sia del vecchio che del nuovo contatore. Queste configurazioni e valori sono fondamentali per gestire l'azzeramento del contatore o calcolare il consumo anche in presenza di una sua sostituzione.
Per maggior informazioni, consulta Gestione della sostituzione del contatore
.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Finestra di dialogo gestione della sostituzione del contatore in cui inserisci i valori sia del nuovo che del vecchio contatore.
Avviso
In order for a meter rollover to be managed correctly in the meter trend log and to ensure logging starts at the correct energy reading value, you enter previous meter and new meter information in the
Manage replacement of meter
dialog box.
Per maggior informazioni, consulta Gestione della sostituzione del contatore
.