Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Finestra di dialogo Modifica voce di calendario – Data calcolata

Usa la finestra di dialogo Modifica voce calendario per creare una voce di calendario per un evento ricorrente.

 
action_zoom_plus_stroke Finestra di dialogo Modifica voce di calendario – Data calcolata
Figura: Finestra di dialogo Modifica voce di calendario – Data calcolata

Tabella: Finestra di dialogo Modifica voce di calendario – Data calcolata

Componente

Descrizione

Nome voce

Type an entry name for the calendar entry.

Mese

Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

Settimana del mese

Select a week of the month for the exception event or First week , Second week , Third week , Fourth week , Last week , Any week .

  • First week – the first through the seventh day of the month. Be aware that it does not necessarily correspond to the first row of the calendar since it may include dates from both the first and second row of the calendar.

  • Fifth week – days 29 through 31 if they exist. It is always less than seven days and is non-existent in February except in a leap year.

  • Last week – the last seven days of the month. It differs from the Fifth wee k .

Giorno della settimana

Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  • Eventi di calendario
  • General Information Properties – Basic Tab
  • References Tab