earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
21/05/2024

Édition d'un événement exceptionnel Plage date

Vous éditez un événement exceptionnel plage dates pour modifier les informations sur cet événement exceptionnel.

Pour éditer un événement exceptionnel Plage date
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez l'horaire contenant l'événement d'exception de plage de date que vous souhaitez modifier.

  2. Cliquez sur l'onglet Basique .

  3. Dans la vue calendrier, sélectionnez la date à laquelle l'événement d'exception de plage de date que vous souhaitez modifier est valide.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Dans la grille d'événements, sélectionnez l'événement exceptionnel Plage date que vous voulez éditer.

  5. Cliquez sur le bouton Modifier l'événement d'horaire

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  6. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire , modifiez les propriétés.

    Table : Schedule Event Properties Dialog Box - Date Range Exception View

    Property

    Description

    Event type

    Click Exception to display the exception types.

    Exception type

    Select Date range for the exception to apply to the schedule.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to add a line to the Times and values box.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to delete an entry from the Times and values box.

    All Day

    Select to create an all day event.

    Name

    Type a name for the event.

    Priority

    Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

    Year

    Select a year. You can use Any year as a valid entry.

    Month

    Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

    Day of month

    Select a value for the day of the month. You can use Any Day , Last day , Odd days or Even days as valid entries.

    Day of week

    Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  7. Cliquez sur OK .

  • Événements exceptionnels dans WorkStation
  • Ajout d'un événement exceptionnel Plage dates
  • Boîte de dialogue Propriétés d'événement horaire – Vue Exception plage dates