Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Modifica o commento record di Trend Log

Puoi modificare o commentare il record di un Trend Log attraverso l'elenco dei Trend Log, ad esempio, per correggere un valore errato o per commentare un determinato record.

Avviso
  • Quando modifichi il record di un Trend Log esteso, le variazioni non influiscono sul relativo record del Trend Log connesso.

Mostra di più
action_close

​The trend log list numerically displays the records of a trend log or an extended trend log. The records of the trend log can be processed by a calculation method before they are presented in the trend log list.

The trend log list can only display one trend log at a time and must be manually refreshed to display recently recorded values.

 
action_zoom_plus_stroke Trend log list, schematic
Figura: Trend log list, schematic

You can manually add records to a trend log list for any type of trend log.

Time Zone Modes in a Trend Log List

​In a trend log list, you can present the records of a trend log in different time zones: local time zone, EcoStruxure BMS server time zone, and UTC time zone.

Per maggior informazioni, consulta Time Zone Modes in a Trend Log List .

Calculation Methods

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Per maggior informazioni, consulta Metodi di calcolo .

Period Timestamps in Trend Charts and Trend Log Lists

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

Temporary Trend Log Lists

​To display a trend log without creating a new trend log list or trend chart, the trend log can be displayed in a temporary list or chart.

Per maggior informazioni, consulta Temporary Trend Log Lists .

Floating Point Values NaN, INF, and -INF

In the EcoStruxure Building Operation software, the floating point values “Not a Number”, positive infinity, or negative infinity may be displayed in the Basic property tab, in a trend log list, or a trend chart.

Per maggior informazioni, consulta Floating Point Values NaN, INF, and –INF .

Per modificare il record di un Trend Log
  1. In WorkStation, nel riquadro della Struttura di sistema , seleziona l'elenco di trend log da modificare.

  2. Selezionare il record che desideri modificare, quindi fai clic sul pulsante Modifica/commenta registrazione trend log

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Modifica/commenta la registrazione di trend log record , nella casella Valore , digita il nuovo valore.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Nella casella Commento , digita un commento.

  5. Fai clic su Salva .

  6. Sulla barra degli strumenti principale, fai clic sul pulsante Aggiorna

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Ora il record è stato modificato, quando l'elenco sarà aggiornato verrà visualizzato il nuovo record con il commento. Tutte le modifiche vengono salvate pertanto puoi visualizzare lo storico dei record.

  • Displaying the History of a Trend Log Record
  • Trend Log Lists
  • Trend Log List Context Menu
  • Edit/Comment Trend Log Record Dialog Box