earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Metodi di calcolo

arrow1_rotationNessuno arrow1_rotationMassimo arrow1_rotationMinima arrow1_rotationMedia arrow1_rotationSomma arrow1_rotationDelta arrow1_rotationDelta nel periodo arrow1_rotationConsumo del contatore arrow1_rotationPeriodo di tempo di ritardo in grafici del trend ed elenchi del Trend Log

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Sono disponibili i seguenti metodi di calcolo:

  • Nessuno

  • Massimo

  • Minimo

  • Media

  • Somma

  • Delta

  • Delta sul periodo

  • Consumo del contatore

Non tutti i metodi di calcolo potrebbero essere disponibili in tutte le funzionalità di EcoStruxure Building Operation.

Avviso
  • Adapt the period so it contains the required amount of records to generate a correct calculation.

  • If a calculation method is connected to an interval trend log with delta, make sure that the period and delta are adapted for the calculation.

Nessuno

Non viene eseguito nessun calcolo. Vengono presentati i valori correnti.

Massimo

Viene presentato il valore massimo di ciascun periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della massima
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della massima
Avviso

Se il punto de registro è offline o non sono prodotti valori durante l'intervallo, non viene visualizzato nessun valore.

Minima

Viene presentato il valore minimo di ciascun periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della minima
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della minima
Avviso

Se il punto de registro è offline o non sono prodotti valori durante l'intervallo, non viene visualizzato nessun valore.

Media

Viene calcolata e presentata la media dei valori in ciascun periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della media
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della media
Avviso

Se il punto di registro è offline o non sono prodotti valori durante l'intervallo, non viene visualizzato nessun valore.

Somma

Viene calcolata e presentata la somma dei valori in ciascun periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della somma
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo della somma

Delta

Viene calcolata e presentata la modifica ai valori precedenti.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo del delta
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo del delta

Delta nel periodo

Viene calcolato e presentato il cambiamento lungo il periodo. Il valore al limite del periodo è spesso interpolato, e si basa sull'ultimo valore del periodo precedente e sul primo valore del nuovo periodo.

 
action_zoom_plus_stroke Rappresentazione schematica del metodo di calcolo del delta sul periodo
Figura: Rappresentazione schematica del metodo di calcolo del delta sul periodo

Consumo del contatore

Il consumo del contatore è il calcolo del delta sul periodo con la funzionalità contatore. Per maggior informazioni, consulta Funzione Contatore .

Periodo di tempo di ritardo in grafici del trend ed elenchi del Trend Log

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

  • Trend Log Lists
  • Grafici del Trend
  • Trends Overview
  • Aggiungere un metodo di calcolo a un elenco di Trend Log
  • Aggiungere un metodo di calcolo a una serie di un grafico del Trend
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Calculation Tab
  • Funzione Contatore