earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Forzatura di un valore

Puoi forzare un valore quando vuoi sovrascrivere un valore, per esempio un valore da un dispositivo.

Mostra di più
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Puoi rilasciare manualmente un valore forzato in qualsiasi momento oppure automatizzare il rilascio utilizzando un oggetto dell'utilità Forzatura a tempo per specificare la durata o l'orario di fine della forza. Per maggior informazioni, consulta Timed Force Objects .

Quando si sblocca un valore forzato, il valore ritorna al suo stato normale.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Timeout sui valori forzati

Puoi impostare un timeout sui valori forzati in modo che il valore forzato venga automaticamente annullato dopo un tempo stabilito. Il tempo può essere una durata, ad esempio due ore. Puoi inoltre annullare la forzatura del valore forzato in una data e un'ora di calendario specifiche.

Per maggior informazioni, consulta Impostazione di un timeout su un valore forzato .

Per maggior informazioni, consulta Impostazione di un timeout su una WebStation con valore forzato .

Indicazione in WorkStation

Nelle finestre di dialogo delle proprietà, il valore forzato è indicato con il colore arancione. Nel riquadro per Watch, un valore forzato è indicato da un puntatore a forma di mano

 
action_zoom_plus_stroke
.

Nella visualizzazione elenco e in ricerca, un valore forzato viene indicato dal testo [Forzato] nella colonna 'Valore'.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Indicazione in WebStation

Nella visualizzazione elenco, un valore forzato è indicato dal colore arancione e da un puntatore a forma di mano.

Indicazione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione

Un valore forzato viene indicato dal colore arancione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione. Per maggior informazioni, consulta Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

Ricerca di valori forzati

Puoi cercare i valori forzati utilizzando la funzione di ricerca in WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Ricerca di valori forzati .

Puoi cercare valori forzati in WebStation utilizzando la Diagnostica.

Per maggior informazioni, consulta Displaying a List of Forced Values in WebStation .

Per forzare un valore
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura sistema , seleziona il valore forzato da forzare.

  2. Nel menù File , fai clic su Proprietà .

  3. Modifica il valore.

  4. Fai clic su Forza .

  5. Fai clic su OK .

  • Valori forzati
  • Finestra di dialogo Modifica valore
  • Pulsanti Forza e Non forzare
  • Sblocco di un valore forzato
  • Visualizzazione di un valore non forzato
  • Ricerca di valori forzati
  • Impostazione di un timeout su un valore forzato