earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Ricerca di valori forzati

Puoi ricercare valori forzati per determinare se il sistema funziona normalmente e per reimpostare valori forzati. I punti I/O sovrascritti manualmente non sono inclusi nei risultati di ricerca.

Mostra di più
action_close

When you force a value, all input from the system is overridden. For example, a schedule is set to start a fan at 09:00 but you want it to start at 08:00. In this case, you can force the fan to start at 08:00.

Puoi rilasciare manualmente un valore forzato in qualsiasi momento oppure automatizzare il rilascio utilizzando un oggetto dell'utilità Forzatura a tempo per specificare la durata o l'orario di fine della forza. Per maggior informazioni, consulta Timed Force Objects .

Quando si sblocca un valore forzato, il valore ritorna al suo stato normale.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Timeout sui valori forzati

Puoi impostare un timeout sui valori forzati in modo che il valore forzato venga automaticamente annullato dopo un tempo stabilito. Il tempo può essere una durata, ad esempio due ore. Puoi inoltre annullare la forzatura del valore forzato in una data e un'ora di calendario specifiche.

Per maggior informazioni, consulta Impostazione di un timeout su un valore forzato .

Per maggior informazioni, consulta Impostazione di un timeout su una WebStation con valore forzato .

Indicazione in WorkStation

Nelle finestre di dialogo delle proprietà, il valore forzato è indicato con il colore arancione. Nel riquadro per Watch, un valore forzato è indicato da un puntatore a forma di mano

 
action_zoom_plus_stroke
.

Nella visualizzazione elenco e in ricerca, un valore forzato viene indicato dal testo [Forzato] nella colonna 'Valore'.

In Workstation, puoi visualizzare il valore non forzato, che è il valore reale dal sistema, in qualsiasi momento. Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione di un valore non forzato .

Indicazione in WebStation

Nella visualizzazione elenco, un valore forzato è indicato dal colore arancione e da un puntatore a forma di mano.

Indicazione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione

Un valore forzato viene indicato dal colore arancione nel visualizzatore del grafico del blocco funzione. Per maggior informazioni, consulta Forced Value Indication in Function Block Graphics Viewer .

Ricerca di valori forzati

Puoi cercare i valori forzati utilizzando la funzione di ricerca in WorkStation.

Per maggior informazioni, consulta Ricerca di valori forzati .

Puoi cercare valori forzati in WebStation utilizzando la Diagnostica.

Per maggior informazioni, consulta Displaying a List of Forced Values in WebStation .

Per ricercare valori forzati
  1. In WorkStation, nella barra degli strumenti, fai clic sul pulsante Cerca

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Nella vista Cerca , nella casella di testo, digita la ricerca.

    Avviso

    Per ricercare tutti i valori forzati, digita '*'.

  3. Sulla casella Nella cartella , digita la cartella da cui iniziare la ricerca.

  4. Seleziona Includi sottoserver per includere nella ricerca i server secondari di automazione.

    Avviso

    Solo i sottoserver che eseguono la versione di EcoStruxure Building Operation BMS 1.5 o superiore sono inclusi nella ricerca.

  5. Seleziona Interrompi se ci sono oltre 1000 risultati per limitare la ricerca a 1.000 risultati.

  6. Seleziona Solo Valori Forzati per ricercare i valori forzati dall'interno dell'EcoStruxure BMS.

  7. Seleziona Nel dispositivo per includere i valori forzati dall'esterno dell'EcoStruxure BMS nella ricerca. Ad esempio, valori forzati sul dispositivo.

  8. Nella finestra di dialogo Seleziona tipi , nella casella Includi tipi , seleziona i tipi di oggetti da includere nella ricerca.

  9. Fai clic sul pulsante Aggiungi tipo

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  10. Fai clic su OK .

  11. Nella casella Seleziona condizioni , immetti le condizioni di ricerca non ancora soddisfatte prima che venga visualizzato un risultato di ricerca.

  12. Fai sul pulsante Aggiungi condizione

     
    action_zoom_plus_stroke
    e seleziona la condizione che desideri aggiungere per la ricerca.

  13. Fai clic su OK .

  14. Fai clic sul pulsante Cerca

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Vengono visualizzati i valori nell'EcoStruxure BMS.

  • Search
  • Search Overview
  • Valori forzati
  • Search View
  • Search View Toolbar