earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/07/2019

Raggruppa e ordina oggetti

Per ottenere una migliore visualizzazione degli oggetti nelle visualizzazioni e negli elenchi, puoi utilizzare una gamma di funzioni come il filtro, il raggruppamento e l'ordinamento.

Puoi raggruppare gli oggetti per visualizzarli in un modo specifico, per esempio in base alla priorità o al nome. Puoi anche aggiungere dei sottogruppi aggiungendo nuove colonne a un gruppo.

Puoi modificare l'ordine da discendente ad ascendente servendoti della freccetta posizionata nell'intestazione della colonna. Puoi anche ordinare gli allarmi, per esempio, secondo lo stato o la priorità, aggiungendo le colonne che contengono le informazioni in base alle quali vuoi ordinarli. Puoi ordinare diverse colonne premendo MAIUSC e quindi ordinando in base a una nuova colonna. L'ordinamento è effettuato nell'ordine in cui hai aggiunto un nuovo ordinamento.

Esempio:

Puoi ordinare in base allo stato di allarme e quindi alla priorità. Innanzitutto gli allarmi sono ordinati in base al loro stato. Se diversi allarmi hanno lo stesso stato, sono ordinati per priorità.

Le variazioni degli ordini Raggruppa e ordina apportati alla Lista Visualizzazione vengono salvate quando chiudi o esci dalla lista. Devi salvare manualmente le altre variazioni ai riquadri e alle visualizzazioni.

 
action_zoom_plus_stroke Gli oggetti nella Lista Visualizzazione sono raggruppati in base al nome e al valore, quindi ordinati in modo ascendente.
Figura: Gli oggetti nella Lista Visualizzazione sono raggruppati in base al nome e al valore, quindi ordinati in modo ascendente.

Puoi raggruppare e ordinare oggetti nei seguenti riquadri e visualizzazioni in WorkStation:

  • Visualizzazione elenco

  • Riquadro Allarmi

  • Visualizzazioni allarme

  • Riquadro Eventi

  • Visualizzazioni evento

  • Riquadro Orologio

  • Visualizzazione Orologio

  • Visualizzazione Elenco Trend Log

  • Funzioni di base
  • Colonne
  • Add/Remove Columns Dialog Box
  • Raggruppamento oggetti
  • Classificazione di oggetti
  • Rimozione di un gruppo
  • Filtro rapido
  • Cambiare l'ordine di classificazione degli stati allarme