earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21.05.2024

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden

When you want to concentrate on a specific trend log record series, you hide the other trend log record series in the chart.

Mehr zeigen
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  1. Übernehmen in WorkStation im Systembaum das Trenddiagramm aus.

  2. Klicken Sie im Trenddiagramm auf den Tab Serie .

  3. Klicken Sie im Serienbereich auf die Serie, die Sie ausblenden möchten.

  • Wie Trendlogs funktionieren
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Trend Chart Event Icons
  • Eine Trendlog-Liste öffnen
  • Eine Trendlog-Liste aktualisieren
  • Ändern der Farbe einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Liniengewichtung einer Trenddiagrammreihe
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Ereignisse in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Die angezeigte Reihenfolge einer Trenddiagrammserie ändern
  • Trendlog-Listenwerte als Dezimalzahlen darstellen
  • Trendlog-Listenwerte als Bitstrings darstellen