earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20.10.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden

Wenn Sie sich auf eine bestimmte Datensatzserie eines Trendlogs konzentrieren möchten, können Sie die anderen Datensatzserien des Trendlogs in dem Diagramm ausblenden.

Mehr zeigen
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster das Trenddiagramm.

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Trendserie, die Sie ausblenden möchten.

  3. Löschen Sie Eingeblendet .

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Ändern der Liniengewichtung einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Farbe einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Darstellungsart einer Trenddiagrammreihe
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
  • Tooltips für alle Serien in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Menü Trenddiagrammserie